This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:用于 OMAPL138的交叉编译 USB Wifi 适配器驱动程序(Realtek、Edimax 8192cu)

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606035/linux-linuxsdk-omapl138-cross-compile-usb-wifi-adapter-driver-for-omapl138-realtek-edimax-8192cu

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我对 OMAPL138平台上的交叉编译问题感到困惑。

我正在寻找一个参考点来为 OMAP 交叉编译 RTL8192cu Realtek (Edimax) USB wifi 适配器。

有人对这些东西有经验吗?

我还不理解的是、OMAPL138具有3.3内核、

根据内核树 elixir.free-electrons.com/linux/v3.3/source/drivers/net/wireless

有一个包含所有 WiFi 驱动程序的无线文件、其中还包括 USB wifi 适配器。 (rtlwifi)

为什么这些驱动程序不在 OMAP Linux 内核上?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cargi、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 针对 RTL8192cu 的驱动程序包含在 mcsdk 中、请见以下路径:
    mcsdk_1_01_00_02/board-support/linux-3.3-psp03.22.00.06.sdk/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8192cu

    只需在内核构建中加入它们(通过修改 tisdk_omapl138-lcdk_defconfig 或使用 menuconfig)、并在必要时在板级配置文件中添加一个条目即可。

    此致、
    Yordan