This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AM5728:HDMI 输入

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591507/webench-tools-am5728-hdmi-input

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

AM2728适用于一个或两个 HDMI 输入。

我们希望使用输入音频立体声左右和 (视频复合视频(黄色莲花插)或视频组件(绿色蓝色和红色莲花插)

文档和光绘文件未说明如何执行此操作。

TI 是否推荐或提供任何原理图、 PCB 板、SoC 芯片或示例

((

(

+OR/switch         两个音频平衡输入转换为两个音频不平衡

+OR/switch         2个音频 UNBALANDED 输入

)

(

+或/开关    COMPONENT_AV_INPUT  

+或/开关    COMPOSION_AV_INPUT  

)

)

HDMI

我们计划制作光绘文件并将其包含在 AM5278 EVM 光绘文件中。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我完全不理解你的要求。 您能否对您的问题进行重述? 顺便说一下、AM572x 没有任何 HDMI 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我询问有关 TMDSEVM572X AM5728评估模块的信息。 ( www.ti.com/.../TMDSEVM572X )基于 AM5728。
    此设备是一个多媒体平台、允许流式传输和录制以及有关多媒体的其他内容。
    HDMI 输入允许音频和视频输入。

    TI 提供 TMDSEVM572X AM5728评估模块的光绘文件。

    因此、我们需要扩展
    -视频复合视频或视频组件的视频源输入,
    -音频源输入至音频平衡或音频不平衡(如后面板 www.arx.com.au/.../av-di.JPG)。

    我的问题很简单:
    您是否提供自适应器 AV 至 HDMI 的硬件解决方案(光绘文件)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Hacene mami"]音频和视频输入可通过 HDMI 输入。

    这不正确。 AM572x 器件没有 HDMI 输入。

    [引用 user="Hacene mami"]您是否提供了适配器 AV 至 HDMI[/引用]的硬件解决方案(光绘文件)

    不、我们没有这样的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 我看到了。 你是对的。 PCB 上没有 HDMI 输入。

    HDMI on Display 子系统仅 输出。

    谢谢