This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SYSBIOS:SYSLINK 支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592024/rtos-sysbios-syslink-support

器件型号:SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:OMAP3530

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

AM 当前使用 C66x 器件(Keystone 1)。 要触发从 DSP (SYSBIOS-6.35.4.50)到 ARM (Arago 2013.04)的中断。  通过查看 SYSLINK 模块,可以使用 notify 实现相同的功能。

C66x 器件是否支持 SYSLINK? 在产品 makefile 文件中,我只能看到“支持的器件列表(选择一个):OMAP3530、OMAPL1XX、TI816X、TI814X、TI813X、 TI811X"。

此致,  

Vinodh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此主题移至器件论坛。 他们可以更好地回答您的问题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinodh、

    在您的标签中、您包含了 OMAP3530、但它不包含 C66x DSP 内核、也不是 Keystone 1器件。 您希望从 DSP 到 ARM 进行通信。

    您使用的是哪种器件?

    KeyStone 1最初受 MCSDK 2.x 支持、现在受处理器 SDK 支持。 它们都使用 IPC 进行处理器间通信。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    KeyStone I 仅具有 C66x 内核、没有 ARM 内核。 您要使用的器件是什么?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "KeyStone 我只有 C66x 内核"=>抱歉,您是否使用 TCI6614 Appleton?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    很抱歉、混淆了- OMAP3530是从提到的文本中自动标记的。  

    是的、我正在使用 TCI6614 Appleton -这是一个 Keystone1器件。  

    我正在捆绑在  DSP (SYSBIOS-6.35.4.50)与 ARM (Arago 2013.04)之间构建中断例程以实现内核同步。 在线文献很少说明 syslink 可用于使用通知机制实现中断。  

    但在 syslink 产品 makefile 中,我只能看到 “支持的器件列表(选择一个): OMAP3530、OMAPL1XX、TI816X、TI814X、TI813X、 TI811X" 未提及 c66x 系列。  

    是否有任何解决方案或直接解决方案可用于执行上述任务。  

     

    感谢您,  

    此致,  

    Vinodh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinodh、

    TCI6614仅在特定产品应用的有限市场上销售和支持。 我们的第三方网络为该市场中的客户提供支持。

    TCI6614的 MCSDK 有一个特殊版本。 它只能通过这些支持渠道获得、因此请联系您的销售专业人员或您与之合作的第三方。 此开放的 E2E 论坛通常不支持此器件。

    SYS/BIOS、DSP/BIOS 或 MCSDK 的标准版本不支持 TCI6614。 我们对此感到困惑深表歉意。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    感谢您的回答。  

    我的 FAE 没有回复我的 IAM。 认为 ARM-DSP 中断机制是包含 ARM 和 DSP 内核的所有 SoC 的一般主题。

    如果我们使用 IPCGRH 中断,如何将其映射到芯片中断控制器事件以到达 ARM 内核空间?

    谢谢、

    此致、

    Vinodh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinodh、

    您是否将 EVM 用于 TCI6614或您自己的定制板?

    您是否拥有 TI 通过 TCIxxxx 业务团队为客户提供的软件和文档?

    请返回您的 FAE、TI 销售团队或第三方合作伙伴以获得 TCI6614支持。

    遗憾的是、TCI6614不是一个一般性主题。 对于其他 TI 器件、标准支持通过处理器 SDK 提供。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy,  

    我正在使用 TI6614 EVM 。  TI FAE 未向我们提供任何特定文档。 我们获得的所有文档均可从 TI6614维基网站下载:  。

    感谢您的支持。 我们将接近 FAE。

    此致、  

    Vinodh