This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:1GHz EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589410/am3352-1ghz-evms

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:AM3358TMDSSK3358

您好!

最新的 AM3358 EVM 是否支持1GHz 频率?
我们需要评估1GHz 下的 AM335x、我们有哪些 EVM 选项?
BeagleBone Black 是唯一的选择吗?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。。。请告诉我有关此内容的任何更新。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我花了一些时间尝试找到这个问题的答案、但没有确切的答案。  有人告诉我最新的 AM335x GP EVM 安装了-100个速度等级器件。  但是、该板是几年前设计   的、在计划发布1Gig 速度等级器件之前。  我 找不到任何人可以确认 此 PCB 设计的配电网络(PDN)已通过验证、可满足1Gig 运行要求。  我还 无法确定软件是否将板配置为以1Gig 运行。

    我知道 Beagle Bone Black 包含一个经过验证可支持1Gig 操作的 PDN。 因此、这 可能是您 的最佳选择。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    非常感谢。
    我们大约购买6个 EVM。

    如果我想知道是否不是1GHz、
    我们可以在800MHz 频率下使用 EVM 吗?

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我与我们的 Linux 软件开发团队的某个人交谈、他们被告知正在以1GHz 运行 AM335x GP EVM 和 AM3358BZCZ100处理器。

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3352

    您好!

    最新的 AM335x 入门套件(TMDSSK3358)是否支持1GHz 工作频率?
    由于 AM335x GP EVM 的可用性延迟、我们正在寻找其他选项。

    入门套件的 wiki 页面提到高达1GHz、
    但实际的 SSK EVM (修订版1.2B)具有较旧版本的 AM335x (XAM3359ZCZ)。

    如果我们订购新电路板、这是否相同?
    或者是否有新版本的 AM3358?

    此致
    库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责构建 TI EVM 的人员告诉我、最近没有构建过 TMDSSK3358。 因此、当前库存将具有相同的器件。

    此致、
    Paul