This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DLPC6401:通过 I2C 命令 DLPC6401

Guru**** 2587205 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606317/linux-dlpc6401-command-of-the-dlpc6401-through-i2c

器件型号:DLPC6401

工具/软件:Linux

你(们)好。

我正在尝试使用 Linux 上的 i2c-tools 与 DLPC6401通信

我可以扫描 i2c 线并检测地址0x1a (0x34 >> 1)上的器件。

我要做的是长轴图像翻转。 在数据表中、它对应于寄存器0x08

要翻转屏幕、我尝试了以下操作:i2cset -y 1 0x1a 0x08 0x01

但该命令似乎被忽略了。

有线索吗?

此致、