This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSK3358:更好地逐步启动并运行 AM335x 入门套件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603913/linux-tmdssk3358-better-step-by-step-to-get-up-and-running-with-am335x-starter-kit

器件型号:TMDSSK3358
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Linux

您好!

AM335x 入门套件是否有清晰的分步说明?

我试图遵循这一点、但过于含糊:

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide

如果有更好的指南、请告诉我。

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您所需的更多详细信息?
    您还可以查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Software_Developer’s_Guide


    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    TI.com 上的各个页面上都有多个"指南"。
    我尝试使用的实验设置指南如下: software-dl.ti.com/.../labA1_3day_setup.pdf
    还有一个建议使用 v5 CCS 的地方。
    实验设置中的 SDK 安装与以下说明不匹配: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Installer

    我正在尝试为此创建 Ubuntu VM。 我需要的光盘大小未知(我尝试了20GB、但对于 SDK + CCS 来说太小了)。

    我已经使用 Ubuntu 12 LTS 32位进行了几次实验设置、但此处的设置步骤错误:
    ----------------------------------------------------
    21.创建“myccstudio.sh”启动脚本
    # gedit /home/user/ti/ccsv6/eclipse/my_ccstudio.sh
    输入以下内容:
    导出路径=/home/user/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013-03-
    20130313_Linux/bin:$path
    /home/user/ti/ccsv6/eclipse/ccstudio
    ----------------------------------------------------

    但是、此时尚未安装 gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013-03-20130313_Linux。

    然后、安装程序会提示您构建 SDK、这需要大约24小时的时间、并且还会使用过多的磁盘空间。

    此外、许多链接不再正确。

    是否有更新的指南?

    在某些 Linux SDK 页面上、显示可以使用 Ubuntu 14或16、但存在我无法解决的依赖项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在尝试安装/构建什么?
    如果您正在尝试构建 SDK、请查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    BR
    玛格丽塔