This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过命令行加载.out 文件(不是 CCS)。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606519/loading-out-file-through-command-line-not-ccs

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

你好

我正在搜索可让我将程序加载到 RAM 的工具/软件。 我不想通过 Code Composer 来实现它。

我需要一个具有命令接口的独立工具。

最佳工具是命令行。 我已经阅读了有关 Loadti 的信息、但我没有找到它...

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oren、

    我已将此内容转发给 OMAP-L13x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥伦

    如果您的目的是不使用 GUI、而是仅使用命令行使用仿真器连接加载、那么您可以使用 loadTI。
    processors.wiki.ti.com/.../Loadti

    LoadTI 是 Code Composer Studio v7安装的一部分
    C:\ti\ccsv7\ccs_base\scripting\examples\loadti

    另一个选项是将应用程序映像转换为 UART 可引导映像、以便可以使用串行加载程序加载该映像、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility

    如果您提供了使用 OMAPL137/C6747或 OMAPL138/C6748时的详细信息、我可以提供下载此实用程序的链接。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已成功加载.out 文件。
    我想在没有 Code Composer 的计算机上使用 Loadti 工具、我需要安装什么?
    我能否仅从 Code Composer 复制或安装特定器件以使用此工具?

    谢谢