This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:CSK:如何支持帧缓冲

Guru**** 2585715 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600648/dm388-csk-how-to-support-frame-buffer

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

您好!

我的客户正在使用 IPNC_RDK-3.9.1。 在默认内核配置下、客户发现没有 FB (支持帧缓冲)。 客户尝试在 IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/kernel_modules/ti816x_fb 处构建模块、但失败。

您是否可以帮助检查如何在 DM388CSK 中支持 FB?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    当您说失败时、失败的是什么? 不是在构建? 还是无法在内核中插入?

    请注意、此模块需要固件在 M3上运行。 如果 M3上没有固件、此帧缓冲器驱动程序将无法正常工作。 因此、请先加载此固件、然后尝试插入此模块。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、

    FB 模块的构建失败。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    请分享构建错误。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh
    我们是 Chris 提到的客户、感谢您的快速回放;
    我们希望在 TMDSCSK388 DM38x 摄像机入门套件上使用 Qt、但在内核中找不到 FB 器件。
    内核源代码中没有 ti81xx_fb 驱动程序。
    因此、我们搜索 RDK 并在 IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/kernel_modules/ti816x_fb 中找到驱动程序
    但无法构建它:
    kernel_modules/ti816x_fb/fbpriv.h:33:25:致命错误:ti81xx-VPSS.h:无此类文件或目录

    这个内核似乎还不支持 DM388 fbdev、是否有任何资源或补丁来解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    3.9 RDK 版本中不支持 FB

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我在 dm388中使用 fb、该怎么办?是否有任何 SDK 支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高雄

    很抱歉耽误你的回答

    如果时间允许、您可以等待 TI 在 FB 支持下发布的下一个官方版本(也可以是补丁)。
    现在、我对时间表没有任何想法。

    谢谢