This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:回送中的 McBSP/UART

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605820/linux-tms320dm8148-mcbsp-uart-in-loopback

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我想问以下问题:

1.是否可以在回送模式下测试 McBSP 和 UART,使用 DMA 和中断或轮询(两者都有)。

2.我们能否达到回送的最大速率?

3、无论连接到 UART/McBSP 的器件是什么(还是器件也必须支持中断)、我们都能在中断中工作吗?

谢谢!

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    [引用 user="ranchu"]1. 是否可以使用 DMA 和中断或轮询(两者)在环回模式下测试 McBSP 和 UART?[/quot]

    我认为这很有可能。 检查 DM814x TRM、我的理解是 UART/McBSP 轮询/IRQ/DMA 不依赖于环回、它取决于接收/发送缓冲器(FIFO)配置。
     [引用 user="ranchu"]2. 我们能否达到最大回送速率?[/quot]

    我认为是的。 我在环回模式中找不到任何速率限制

    [引用 user="ranchu"]3. 无论连接到 UART/McBSP 的器件是什么(还是器件也必须支持中断)、我们都能在中断中工作吗?

    是的、您可以。 UART/McBSP 没有中断输入引脚。 您需要通过 UART/McBSP 数据输入引脚向接收缓冲区提供数据、一旦达到阈值、UART/McBSP 将生成到 ARM A8的 IRQ 以处理数据。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    谢谢!