This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux 设备驱动程序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606202/linux-device-driver

大家好、

我想在 Linux 设备库中添加我的驱动程序文件(由我编写).. 这些文件用于新建的设备。

我需要像在内核空间中添加驱动程序文件、并且这些文件将是静态驱动程序的一部分。  

2.如何使用此新设备驱动程序编译整个 Linux 内核并生成映像文件以移植到我的设备。

3.是否有任何可用的 GUI 工具... 编译内核。

4.我的目标平台(如果是 ARM Cortex A9)。

请指导我...

谢谢

Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Somnath、

    只需澄清一下、您想要在 Linux 中使用什么器件? 听起来像是 TI Sitara 器件等 Cortex A9吗? 如果是、这是错误的论坛、但我可以帮助您将帖子移至正确的位置!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。 这会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会发布您使用的处理器和 Linux 版本。