This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:板启动问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606161/linux-am3354-board-bringup-issue

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

参考 tmdxice3359、我设计了一块电路板、但无法正常工作。电源芯片是 TPS65910A3A1、电源正常、开发板的每个输出都是 normal.Compared、电源芯片和 ARM 更热。

sysboot 设置为10111,Boot Sequence (引导顺序)为 MMC0、SPI0、UART0、USB0。 TF 卡为空。上电后、uart0没有任何打印输出。

这个问题已经存在很长时间了、强烈建议您帮助查看原理图、以确认设计错误、非常感谢! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会遇到原理图和/或布局错误。 您可以参考此 wiki 以获取电路板启动指南: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_board_bringup_tips

    如果您需要查看原理图、则必须联系最近的 TI 代表、这无法通过论坛来完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢。也许我的原理图中有错误。但我反复检查、找不到它、参考指南、我无法获得更有用的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、现在我发现 CAP_VDD_SRAM_CORE 的电压错误、值为80mV。 但 TPS65910A3A1工作正常、每个通道电压正常。 请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CAP_VDD_SRAM_CORE 应通过1uF 电容器去耦、并连接到 GND、无需其他外部连接。 这是单个板、还是您在多个板上看到了相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、CAP_VDD_SRAM_CORE = 1.2V;CAP_VDD_SRAM_MPU = 1.2V;CAP_VBB_MPU = 1.1V;CAP_VDD_RTC = 1.1V 是正确的。但不要打印 CCC.uart0的 Tx 无信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是单个板、还是您在多个板上看到了相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、所有内容均不打印。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4个电路板一起工作。任何人都无法启动并打印。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您是否在 SPI0上连接了任何部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存芯片、但现在已经被取出了。电路板是空的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布原理图? 我要看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (已删除)

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考 tmdxice3359原理图、已编辑复位电路。 U20和 U21的芯片被放大、U21的3引脚被直接连接到 U21的5引脚。 电阻器 R119已替换为0.01uF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您没有在处理器 EMU0和 EMU1信号上使用外部上拉电阻器连接到 VDDSHV6。 这些是正确启动所必需的。 阅读勘误表建议1.0.36。

    另一件事是、您应该将两个振荡器接地端连接到公共 GND。 阅读勘误表建议1.0.30。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、原理图没有其他错误、也许我需要一个新的电路板来测试、希望原理图上的错误可以被纠正
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我上拉 EMU0并将 EMU1悬空、电路板可以正常工作并打印"CCCCCCCCCCCCCCC"。  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的帮助。 第二点是否意味着我应该移除电阻器 R21和 R23、并   将 VSS_OSC 和 VSS_RTC 直接接地(DGND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、将 VSS_OSC 和 VSS_RTC  直接接地(DGND)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、可以  快速解决问题。
    再次感谢。