This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5728:支持 PRU UART 和 eCAP

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605715/linux-am5728-pru-uart-and-ecap-support

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在进行 AM5728设计、想知道在标准 Linux 版本中使用 PRUSS UART 和 ECAP 功能有多困难。 由于我的设计的引脚复用要求、我的串行 UART 已用完。 我还要求将系统时钟同步到 GPS PPS 信号。 因此、我想我可以为此使用 PRUSS 子系统。 我需要知道 Linux 发行版中有多少支持可用于简单使用 PRUSS、因此我可以将其反馈给我的软件团队。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRU 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    我们在 Linux 处理器 SDK 的示例应用目录中提供了 PRU 软件支持包。 您还可以在以下位置找到该软件包的 git 存储库: git.ti.com/.../

    在'include/am572x_2_0/'目录中、您将找到 PRU eCAP 外设和 PRU UART 外设的头文件。 am572x 器件的示例应用可在软件包的'examples/am572x/'目录中找到。 'examples/AM335x/PRU_Hardware_UART/'目录中提供了一个有关如何使用 PRU UART 外设的示例、该示例应能够相当轻松地移植到您正在使用的 am572x 器件。

    以下是运行 Linux 处理器 SDK 提供的开箱即用 PRU 示例的快速入门指南: processors.wiki.ti.com/.../RPMsg_Quick_Start_Guide

    下面是 PRU 子系统的登录页面 Wiki: processors.wiki.ti.com/.../PRU-ICSS

    Jason Reeder