This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 智能扬声器的音频产品选择

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3725, TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604461/audio-product-selection-for-smart-speaker

主题中讨论的其他器件:DM3725TLV320AIC3263DA8XX

此致、

我们尝试通过电子邮件向 TI 帮助发送我们的问题、但他们将我们定向到这里。

我们的团队正在设计一个智能扬声器、将其用作具有 NFC 接口的 WiFi、Zigbee 网关。 我们将把一个无线电模块与我们的主微控制器连接起来。 我们希望该控制器也用作音频编解码器。 我们的音频编解码器应像具有回声消除、噪声消除和其他音频算法的 DSP 一样工作。 (如果我们能够从任何成员获取免费音频算法的网络链接、也会很好)

音频编解码器还应用作微控制器、以连接传感器、无线电模块和 NFC 电路。
我们需要 DM3725这样的器件。 但我们需要它用于音频。 DM3725太重、太贵、因为我们根本不需要视频处理。 TI 是否有音频替代产品?

我们看到了 TLV320AIC3263、但它的功能看起来有限。 它没有太多 GPIO 或太多 SPI、I2C 来控制其他子系统。 (我们还希望通过 USB 接口播放画笔驱动器中的歌曲)

TI 是否 有 Cirrus Logic 的 CS47L90? 它是一款专用音频 DSP、具有用于传感器和其他子系统的控制 I/O。 它直接与多个麦克风相连、具有最少外部组件的扬声器驱动器。 但是、我们将使用扬声器功率驱动器来提高功率。

我们希望减少外部组件来完成任务、并且我们希望 DSP 算法具有可扩展性、以便我们能够不断增加越来越多的算法。

基本而言、我们需要将整个系统的音频 DSP 和微控制器集成在一个 IC 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier、

    我们的高性能音频 DSP 器件在 TI.com 上不公开。 我已与营销和系统团队联系、帮助您进行此部件选择。

    我可以向您指出一些 OEM 对这些器件的引用、以供您考虑:
    http://www.mds.com/products/
    www.mds.com/.../SB2_design_MDS_rev3b.pdf

    他们将很快就该请求返回给您。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul。 您可以向我发送电子邮件(如果是机密信息、您将收到我的电子邮件)或回复 DA830的数据表吗? 我想详细了解一下该芯片、看看它是否符合我们的要求、以及它与 Cirrus Logic 的 CS47L90的对比情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t、我们在论坛上不支持高性能音频器件、因此您需要业务团队作出响应或在 DA8xx 器件的数据表上与您联系。 我现在能做的最好的事情就是指向一个与此器件引脚和地址兼容的类似器件
    在 DA8x 器件上没有某些认证音频 IP 的情况下、也可以使用该功能。

    www.ti.com/.../OMAP-L137 (ARM+DSP)
    www.ti.com/.../TMS320C6747 (仅 DSP)

    您可以选择在论坛上向我私下发送您的联系人、以便我可以转发您的信息。