请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2E05 工具/软件:Linux
要配置 USB0 PHY 、在0x02620738处有寄存器:
和代码:
USB_phy:USB_phy@2620738{
兼容="ti、keystone-usbphy";
#address-cells =<1>;
大小单元格=<1>;
reg =<0x2620738 24>;
STATUS ="禁用";
但没有关于 USB1 PHY 寄存器的信息。 keystone-k2e.dtsi 文件中的代码是指地址0x02620750:
USB1_phy:USB_phy@2620750{
兼容="ti、keystone-usbphy";
#address-cells =<1>;
大小单元格=<1>;
REG =<0x2620750 24>;
STATUS ="禁用";
但在数据表中、保留了以下地址: