This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678上的 PCIe

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606686/tms320c6678-pcie-on-c6678

器件型号:TMS320C6678

您好!

我将查看 PDK 安装随附的 PCIe 示例项目、并注意到这个常量"PCIe_MAX_Peripheral"设置为4。 有人能解释一下常数意味着什么吗?

谢谢、

Viney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Viney:

    我已将此内容转发给 c66x PCIe 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PCIe LLD 用于所有 Keystone I/II 和 Sitara 器件。 PCIe_MAX_PERIPHS 是 LLD 支持的最大 PCIe 球面数的占位符。 某些器件可能具有2个 PCIe 接口、将来也可能具有更多接口。 我们使用它只是为了避免随着时间的推移而添加它。 对于 C6678、只有1个 PCIe 接口。

    此致、Eric