This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2E05:使用66AK2E04基于 SYS/BIOS 实现以太网接口

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05, SYSBIOS, AM5K2E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606472/rtos-66ak2e05-implementation-of-ethernet-interface-based-on-sys-bios-using-66ak2e04

器件型号:66AK2E05
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSAM5K2E04

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我是 Matthew

我想知道是否可以使用66AK2E04在 SYS/BIOS 上实现 TCP 或 UDP 通信。

我已经在基于 Linux 的平台上实现了它。 但是、我想根据这个机会来执行 SYS/BIOS。

当然、它不能正常工作、因此我参考了许多论坛和博客、但它并不能很好地工作。   它由组成

66AK2E05基于 TI 提供的数据或 CCS 支持的工具。 我认为这些只能使用来完成

DSP 内核。 但是、由于66AK2E04属于没有 DSP 内核的系列、我想检查是否基于 SYS/BIOS

可进行以太网配置。

如果您在仅 ARM 的 Keystone 系统中成功实现了基于 SYS/BIOS 的以太网(如66AK2E04)

如果没有 DSP 内核、请回答。

请你回答~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Change Lee:

    我已将此事转发给以太网专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题是使用 SysBIOS 在 A15内核上运行 TCP/UDP 堆栈。 是的、我们已经在 Processor SDK RTOS software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 中提供了此功能

    然后 访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide、 再访问 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    有一个 NIMU 示例:您可以尝试的 NIMU_emacExample_EVMK2E_armBiosExampleProject。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、iding。

    谢谢您的回复。

    不幸的是,我似乎听不清这个问题。 很抱歉。。。。

    我使用的平台是 am5k2e04、您的参考链接已经显示。

    但是、CCS 提供的可通过引用来执行的模板或平台似乎使用 c6xxx。

    我认为 DSP +多处理器中需要您提供的参考。

    如果我误解了、我想为我提供一个更具体的参考位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了较旧版本的 K2E PDK、我在这里展示了如何启动。 请下载并使用最新版本。

    首先、通过以下方式创建 CCS 工程:

    C:\ti\pdk_k2e_4_0_3\packages >pdkProjectCreate.bat K2E 所有小纳米 ARM

    ========================================================================================================================================================

    配置:

     SoC       : K2E

     电路板       :全部

     字节序      : 小

     模块      : Nimu

     处理器   : ARM

     pdk_short_name : C:\ti\pdk_k2~1\packages/

    ========================================================================================================================================================

    正在检查配置...

    完成

    ========================================================================================================================================================

     PDK_PARTNO     :66AK2E05

     pdk_Eclipse_ID  :com.ti.pdk.k2e

     RTSC_platform_name:ti.platforms.evmC66AK2E

     rtsc_target    :gnu.targets.arm.A15F

     CCS_DEVICE     :"Cortex A.66AK2E05"

    (小部分

    检测 PDK 中的所有工程并将其导入工作区 C:\ti\pdk_k2~1.

    \packages\\MyExampleProjects

    检测到的测试项目:Nimu_emacExample_EVMK2E_armBiosExampleProject

    --------------------------------------------------

    正在创建项目'Nimu_emacExample_EVMK2E_armBiosExampleProject'...

    完成!

    正在复制 macro.ini

        已复制1个文件。

    未检测到工程

    项目生成完成

    (小部分

    C:\ti\pdk_k2e_4_0_3\packages/>

    然后、使用 CCS 导入并编译工程:

    ****为项目 NIMU_emacExample_EVMK2E_armBiosExampleProject 构建配置调试****

    "C:\\ti_7_0_0\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/k2e/armv7/bios/helloWorld.cfg '

    '调用:XDCtools '

    "c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs "--xdcpath="C:/ti/edma3_lld_2_12_01_23/packages;C:/ti/bios_6_46_01_38/packages;C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages;C:/ti/ndk_2_25_00_09/packages;C:/ti_7_0_0/Ccsv7/base;" xdc.tools.configuro configPkg -t GNU.targets.arM.A15F -p ti.platforms.evmC66AK2E -r debug -c "C:/ccsv7/ccs_base"/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/k2e/armv7/bios/helloWorld.cfg -ccs_0_uni_ccs_7_pr-t ne/ccs_7_ccs_7_eqi_0_uni_uni_prue/ccs_7_eq-turbi-tides_7_eq-turbi-t

    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...

    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...

    从 package/cfg/helloWorld_pa15fg.cfg 配置 HelloWorld.xa15fg ...

    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...

    与 ti.transport.ndk.Nimu 库链接:/lib/k2e/a15/release/ti.transport.ndk.nimu.aa15fg

    链接库 ti.drv.rm:./lib/armv7/ti.drv.rm.aa15fg

    链接库 ti.drv.pA:./lib/armv7/ti.drv.pa2.aa15fg

    链接库 ti.drv.qmss:./lib/armv7/ti.drv.qmss.aa15fg

    链接库 ti.drv.cppi:./lib/armv7/ti.drv.cppi.aa15fg

    链接库 ti.osal:/lib/tirtos/a15/release/ti.osal.aa15fg

    正在开始构建库源...

    制作 C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/k2e/armv7/bios/src/sysbios/sysbios.aa15fg ...

    gmake[1]:输入目录`C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/k2e/armv7/bios/src/sysbios

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm_gnu.asm……

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm_gnu.asm……

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/Cache_asm_gnu.asm……

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/Mmu_asm_gnu.asm……

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm_gnu.asm……

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/gic/Hwi_asm_gnu.asm……

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm_gnu.asm……

    asma15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/systimer/Timer_asm_gnu.asm……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/BIOS.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Clock.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Idle.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Intrinsics.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Event.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Mailbox.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Queue.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Semaphore.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Swi_andn.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/knl/Task.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/heaps/HeapMem.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/hal/Cache.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/hal/Core.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/hal/Hwi.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_stack.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_startup.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/rts/gnu/ReentSupport.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/rts/gnu/SemiHostSupport.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/Core.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/Cache.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/Mmu.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/gic/Hwi.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/gates/GateHwi.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/gates/GateMutex.c……

    cla15fg C:/ti/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/systimer/Timer.c……

    ara15fg arm_IntrinsicsSupport_ASM_GN0.o arm_TaskSupport_ASM_GN0.o a15_cache_asmu_GN0.o a15_MMU_ASM_GN0.o a15_Timer_asm_asm_defins.o gic_hwi_clock_clock_clockngins.o ngpin_cl_clock_clock_clock_clock_clockngine.o ngine_nginar_clock_clock_clock_clock_clockngine.o nginar_clock_clock_clock_en.o nginar_clock_clock_clock_clock_clock_clocknginar_clocknginar_en.o nginar_en.o nginu.o nginu.o nginu.o nginu.o nginu.o nginu.h nginu.h nginu.h nginu.o nginu.h

    gmake[1]:离开目录`C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/k2e/armv7/bios/src/sysbios

    已完成库构建。

    cla15fg 封装/cfg/HelloWorld_pa15fg.c……

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/k2e/armv7/bios/helloWorld.cfg '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk125MHz_10bit_5Gbps.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mtune -mfloat-abi-band-mf-not-dcs_-g3bs-dsp -mf-nat_mf-ne-dsp -mf-nat_-mf-ne-dsp /ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -mf-nat_-mf-ne-mf-ne-tex-mf-nat_-mf-ne-dsp -mf-ne-dcs-ctrad-mf-ni_-mf-ni_-ds--gm -mf-ne-dcs-mf-ni_-ds-b-g3gmf-ne-dcs-mf-ne-ds-b-mf-nat_-gmf-nate-dcs-mf-ni_-mf-ni_-dcs-ds-b-dcs-ds-b-ds-b-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk125MHz_10bit_5Gbps.c @

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk125MHz_10bit_5Gbps.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk125MHz_20bit_6p25Gbps.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mtune =corabi-a15 -marm -mfloat-i_abi-ni=-dsp -mf-nat_-mf-ne-dcs_-ctrad-mf-ni_b-mf-ne-dsp -mf-nat_-mf-ne-dcs-mf-ni_-mf-nat_-ctrad-mf-ne-msp_-mf-ni_-mf-ne-dcs-cus-mf-ne-ds-b-mf-ne-tex-mf-ne-tex-css-mf-ne-dcs-cus-cus-mf-ni_b-cus-cus-mf-ni_b-mf-ni_b-ds--cus-g-cus-mf-ne-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk125MHz_20bit_6p25Gbps.c @/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk125MHz_20bit_6p25Gbps.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk156p25MHz_10bit_5Gbps.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mte-a15 -mfloat-abi-band-mf-nat_-dcs_-mf-nat_-mf-ne-dcs_-g3_deft -mf-ne-msp/cc-msp-msp-msp-msp_-mf-ne-t_-mf-ne-tex-msp-msp-msp-msp-msp_-msp-msp-msp-msp_-msp_-msp-msp-mf-ne-t_-msp-d_-msp-d_-mf-ne-tex-mf-nat_-mf-ne-dsp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-msp-d_-msp-d_-msp-mf-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk156p25MHz_10bit_5Gbps.c @/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk156p25MHz_10bit_5Gbps.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk156p25MHz_20bit_6p25Gbps.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mtune =corabi-a15 -mfloat-mi-bloat-i_i-mf-nat_mf-ne-dsp -mf-nat_-mf-ne-tex-mf-ne-dcs-mf-nate-ds-b-mf-ni_-mf-ni_-css-ds-b-ds-b-g-mf-ni_b-ds-b-ds-b-mf-ni_-ds-b-g-g-g-dcs-ds-b-mf-ni_b-ds-b-dsp_-g-ds--g-mf-ni_b-ds-b-ds-b-ds-b-ds-b-ds-b-ds-b-ds-b-g-ds-bs-bs-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk156p25MHz_20bit_6p25Gbps.c @/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk156p25MHz_20bit_6p25Gbps.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/global-resource-list.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mti-a15 -marm -mfloat-abi-i-i-gcc-gcc-gcr -nap-g-mf-not-ex-mf-ne-ex-mf-not-ex-ex-mf-not-ex-gmf-ne-ex-ex-ex-mf-not--ex---ex-mf-not---ex-mf-not-ex-mf-not-ex-mf-not-ex-ex-mf-not-ex-ex-ex-mf-not------------mf-notr /ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -mf-notr -mf-not-ex-ex-mf-not-mf-not-----------------ex-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/global-resource-list.c @

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/global-resource-list.c:1:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (rmGlobalResourceList、".sharedGRL");

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/global-resource-list.c:2:0:警告:忽略#pragma DATA_ALIGN [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_ALIGN (rmGlobalResourceList、128)

    ^μ A

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/global-resource-list.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/helloWorld.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mtune -mfloi-a15 -mfloi -mflo-mf-abi-gi="-mf-note-msp"-mf-note-mf-ne-tex-mf-not-gmf-ne-mf-not-msp"/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -mf-not-mf-not-mf-ne-tex-mf-not-mf-not-mf-ne-tex-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-ne-tex-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-mf-not-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/helloWorld.c @

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/helloWorld.c:在函数"解决测试"中:

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/helloWorld.c:188:7:警告:函数'System_flush'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]

       system_flush();

       ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/helloWorld.c:134:16:警告:未使用的变量'i'[-Wunused_variable]

      int    i;

            ^μ A

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/helloWorld.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mte-a15 -mfloat-abi-abi-ni-mspi -mci-gcc-mspi_-ne-gi_-mspi_-mf-ni_-mspi_-mspi_-mf-ni_-mspi_-mspi_-ne-mf-ni_-mspi_-mspi_-mspi_-mf-ni_-mspi_-mspi_-mspi_-mf-ni_-mspi_-mspi_-mspi_-mf-ni_-mspi_-mspi_-ni_-mspi_-mspi_-mspi_-mf-ni_-mspi_-mspi_-ni_/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c @/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:74:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (gGlobalFreeQHnd、".resmgr_handles);

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:78:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (gPassCpdmaTxChanHnd、".resmgr_handles);

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:79:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (gPassCpdmaRxChanHnd、".resmgr_handles);

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:80:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (gPassCpdmaHnd、  ".resmgr_handles);

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:87:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (gQPopErrorCounter、".resmgr_handles");

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:89:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (gQPushErrorCounter、".resmgr_handles")

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:在函数'Nimu_initQms'中:

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:271:13:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

          platform_write ("初始化队列管理器子系统时出错,错误代码:%d\n",结果);

          ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:271:13:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:302:6:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数3的类型为'int32_t'[-Wformat=]

       platform_write ("错误:插入内存区域%d、错误代码:%d\n"、memCfg.memRegion、结果);

       ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:302:6:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数3的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:335:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'Qmss_QueueHnd'[-Wformat=]

        Platform_write ("初始化自由描述符时出错、错误:%d \n"、gGlobalFreeQHnd);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:335:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'Qmss_QueueHnd'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:340:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'uint32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("函数 NIMU_initQmss:预期初始化%d 个描述符、仅初始化%d 个"、cppiDescCfg.descNum、numAllocated);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:340:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数3的类型为'uint32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:340:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'uint32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:340:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数3的类型为'uint32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:在函数'Nimu_qmsQPushDescSize'中:

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:396:28:警告:未使用的变量'pHostDesc'[-Wunused_variable]

      Cppi_HostDesc*     pHostppi =(Cppi_HostDesc *) desdAddr;

                  ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:在函数'Nimu_initCppi'中:

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:482:13:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

          platform_write ("初始化 CPPI LLD 时出错,错误代码:%d\n",结果);

          ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:482:13:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:540:13:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

          Platform_write ("打开 Tx 通道%d\n"时出错、txChCfg.channelNum);

          ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:540:13:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:555:10:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

         platform_write ("打开 Rx 通道时出错:%d \n"、rxChInitCfg.channelNum);

         ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c:555:10:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_osal.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mtune -mfloi-a15 -mfloat-mi-bi-nap-mi-gmf-ne-msp"-mf-ni_-mce-mcr -ni_-mcr -ni_-mcr -ni_-mcr -g3_mf-ni_msp/ne-mf-ne-msp"-mf-ni_-mf-ni_-mf-ni_-msp"-mf-ni_-mf-ni_-msp/-msp"-msp-mf-ni_-msp-mf-ne-mf-ne-msp"-msp/-msp-msp-msp-mf-ne-ne-ne-ne-msp-msp/-ne-ne-ne-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_osal.c @/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_osal.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mte-mtune -mfloate-abi-mi-none -msp"-mf-ni_-msp_-ni_-mf-ni_-msp"-mf-ni_-msp_-msp"-mf-ni_-mf-ni_-msp_-msp_-msp_-ne-mf-ni_-msp"/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -mf-ni_-mf-ni_-msp"-mf-ne-msp_-msp_-msp_-mf-ni_-mf-ne-mf-ne-msp_-msp_-msp_-msp"-mf-ni_-mf-ne-mf-ne-msp_-msp_-msp_-msp_-msp"-n /ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c @

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:107:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (gPAInstHnd、".resmgr_hands");

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:在函数'NIMU_initPass'中:

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:262:44:警告:从不兼容的指针类型传递'Pa_getBufferReq'的参数2

      if ((RetVal = Pa_getBufferReq (&paSize、Sizes、Alize))!= PA_OK)

                          ^μ A

    在 C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.h:87:0文件中、

            从 C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:49:

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/pa/pa.h:2380:12:注意:预期'int *'、但参数类型为'int32_t *'

    paReturn_t Pa_getBufferReq (paSizeInfo_t * sizeCfg、int sizes[]、int aling[]);

          ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:262:51:警告:从不兼容的指针类型传递'Pa_getBufferReq'的参数3

      if ((RetVal = Pa_getBufferReq (&paSize、Sizes、Alize))!= PA_OK)

                             ^μ A

    在 C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_cppi_qmss_iface.h:87:0文件中、

            从 C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:49:

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/pa/pa.h:2380:12:注意:预期'int *'、但参数类型为'int32_t *'

    paReturn_t Pa_getBufferReq (paSizeInfo_t * sizeCfg、int sizes[]、int aling[]);

          ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:264:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_getBufferReq 返回错误%d\n"、RetVal);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:264:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:272:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_getBufferReq 需要对齐实例缓冲区的%d、但地址为0x%08x\n"、align[0]、(uint32_t) gPAInst);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:272:9:警告:格式'%x'需要类型为'unsigned int'的参数、但参数3具有类型为'long unsigned int'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:272:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:272:9:警告:格式'%x'需要类型为'unsigned int'的参数、但参数3具有类型为'long unsigned int'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:278:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_getBufferReq 需要%d 个字节用于实例缓冲区、只有%d\n"、sizeof (gPAInst);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:278:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:287:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_getBufferReq 需要对齐缓冲区1的%d、但地址为0x%08x\n"、align[1]、(uint32_t) gMemL2Ram);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:287:9:警告:格式"%x"需要类型为'unsigned int'的参数、但参数3具有类型为'long unsigned int'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:287:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:287:9:警告:格式"%x"需要类型为'unsigned int'的参数、但参数3具有类型为'long unsigned int'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:293:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_getBufferReq 需要%d 个字节用于缓冲区1、只有%d\n"、sizeof (gMemL2Ram);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:293:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:302:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_alloc 要求缓冲区1进行%d 对齐、但地址为0x%08x\n"、align[2]、(uint32_t) gMemL3Ram);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:302:9:警告:格式"%x"需要类型为'unsigned int'的参数、但参数3具有类型为'long unsigned int'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:302:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:302:9:警告:格式"%x"需要类型为'unsigned int'的参数、但参数3具有类型为'long unsigned int'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:308:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_alloc 要求缓冲区1的%d 个字节、只有%d\n"、sizes[2]、sizeof (gMemL3Ram));

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:308:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:331:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

        platform_write ("Pa_create returned with error code %d\n"、RetVal);

        ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c:331:9:警告:格式'%d'需要类型为'int'的参数、但参数2的类型为'int32_t'[-Wformat=]

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/nimu_pa_iface.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp-only.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mte-a15 -mfloat-mf-abi-dsp-mf-note-dsp"-mf-nateg-mf-nateg"-mf-nateg-mf-nattrateg-mf-nateg-mf-ne-msp-mf-nateg-mf-nateg-mf-ne-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-ne-mf-nateg-mf-nateg-mf-ne-mf-nateg"/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -mf-nattrateg-mf-ne-mf-ne-mf-ne-mf-ne-mf-nattrab-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-ne-mf-ne-mf-ne-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp-only.c @

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp-only.c:1:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (rmDspOnlyPolicy、".sharedPolicy");

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp-only.c:2:0:警告:忽略#pragma DATA_ALIGN [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_ALIGN (rmDspOnlyPolicy、128)

    ^μ A

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp-only.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp_arm.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mtune -mfloi-a15 -mfloat-mi-msp-mf-note-gcc-msp-g3"-mf-nate-mf-not-gmsp"-mf-nother-msp-gmsp-gmsp"/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-not-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-nattrateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg"-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg"-mf-nateg-mf-nateg-mf-nateg-mf-/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp_arm.c @

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp_arm.c:1:0:警告:忽略#pragma DATA_SECTION [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_SECTION (rmDspPlusArmPolicy、".sharedPolicy");

    ^μ A

    C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp_arm.c:2:0:警告:忽略#pragma DATA_ALIGN [-WUNKNOT-pragma ]

    #pragma DATA_ALIGN (rmDspPlusArmPolicy、128)

    ^μ A

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/drv/rm/device/k2e/policy_dsp_arm.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/setuprm.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mte-mtune -mfloi-a15 -moti-mf-nat-mi-gcc-mf-ne-gcc-gm -mf-noti="-mf-nem-mf-nem-msp"/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -gmf-nem-mf-nem-mf-noti-dcs-gmf-nem-mf-noti-mf-nem-gmf-nem-mf-nem-mf-nem-mf-nem-mf-nem-dcs-gmf-nem-mf-nem-gmf-nem-mf-nem-mf-nem-mf-nem-dpr-mf-nem-mf-nem-mf-nem-mf-nem-dpr-dpr-mf-nem-mf-not /ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/setuprm.c @

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/setuprm.c '

    '

    '生成文件:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/udpHello.c '

    '调用:GNU 编译器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-c -mcpu=cortex-a15 -mte-mtune -mfloi-a15 -mfloat-mi-abi-mi-gcc-mf-ne-gcr -mf-note-mf-note-g"-mf-noti="-mf-not-mf-ne-mf-not-mf-ne-msp"/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages -mf-not-mcr -mcr -mcr -mcr -mcr -mcr -mcr -mcr -mcr -mf-not-mcr -mcr -mcr -mf-not-mf-not-g/gmf-notr -mf-notr -mf-notr -mf-ne-dr -mf-ne-dr -g/g/gmd -md -md /ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/udpHello.c @-

    '完成的建筑:C:/ti/pdk_k2e_4_0_3/packages/ti/transport/ndk/nimu/example/helloWorld/src/udpHello.c '

    '

    '构建目标:Nimu_emacExample_EVMK2E_armBiosExampleProject.out'

    '调用:GNU 连接器'

    "c:/ti_7_0_0_ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc.exe"-mb = cortex-a15 -marm -dspc_kc_ksps -ddex_g_msp_cl_g_clus_clbot-msp_cl_cl_clbul_msp_msp_msp_cl_g_cl_cl_clus-mspot-msp_cl_cl_cl_clus_msp_cl_clus_msp_cl_cl_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clb&trad_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus_clus./ti/ndk_2_25_00_09/packages/ti/ndk/os/lib /packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/fpu /ti/bios_6_46_01_38/packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/fpu

    '完成的建筑目标:Nimu_emacExample_EVMK2E_armBiosExampleProject.out'

    最后、在 ARM A15内核0上加载并测试它。 同样、请下载并使用最新的处理器 SDK。

    此致、Eric