This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3725:智能扬声器的产品选择

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3725, TLV320AIC3263, TMS320C5505, TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604457/dm3725-product-selection-for-smart-speaker

器件型号:DM3725
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263TMS320C5505TMS320C5517

此致、

我们已通过电子邮件将此问题发送给 TI 帮助、但他们指导我们前往论坛寻求产品选择方面的帮助。

我们的团队正在设计一个智能扬声器、将其用作具有 NFC 接口的 WiFi、Zigbee 网关。 我们将把一个无线电模块与我们的主微控制器连接起来。 我们希望该控制器也用作音频编解码器。 我们的音频编解码器应像具有回声消除、噪声消除和其他音频算法的 DSP 一样工作。 (如果我们可以获得免费音频算法的 Web 链接、那会更好)

音频编解码器还应用作微控制器、以连接传感器、无线电模块和 NFC 电路。
我们需要 DM3725这样的器件。 但我们需要它用于音频。 DM3725太重、太贵、因为我们根本不需要视频处理。 有人有音频替代产品吗?
我们看到了 TLV320AIC3263、但它的功能看起来有限。 它没有太多 GPIO 或太多 SPI、I2C 来控制其他子系统。 (我们还希望通过 USB 接口播放画笔驱动器中的歌曲)

TI 是否有 Cirrus Logic 的 CS47L90? 它是一款专用音频 DSP、具有用于传感器和其他子系统的控制 I/O。 它直接与多个麦克风相连、具有最少外部组件的扬声器驱动器。 但是、我们将使用扬声器功率驱动器来提高功率。
我们希望减少外部组件来完成任务、并且我们希望 DSP 算法具有可扩展性、以便我们能够不断增加越来越多的算法。

我们基本上需要一个音频编解码器、它可以用作音频 DSP 和板上的主微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier、您好!

    由于我了解您的要求、DM3725不是正确的解决方案。 我建议您查看 TMS320C55x DSP 系列、网址为:
    www.ti.com/.../products.page
    例如、只需查看价格较低的 TMS320C5505、它具有 USB、SPI、I2C、UART 和多达26个 GPIO、或 TMS320C5517、后者还具有 McBSP 和 HPI。
    此外、还有可用的软件解决方案、如语音库、回波消除/移除等:
    www.ti.com/.../telecomlib

    BR
    Tsvetolin Shulev