This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:PRU MDIO PHY 地址

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605864/am4378-pru-mdio-phy-address

器件型号:AM4378

您好!

 PRU-ICSS-HSR-PRP 固件中是否预设了 PRU MDIO 上的 PHY 地址? 可以更改 MDIO 地址吗?

为了限制我们使用的第三方 SOM、我们将有3个连接到 PRU MDIO 的 PHY (2个连接到 PRU MII、1个连接到 RGMII)。 我们知道、我们无法使用 MDIO 在 RGMII 上配置 PHY、它将通过自举引脚进行配置。 此设置能否正常工作、或者第三个 PHY 是否会干扰 PRU 上的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PHY 地址通过 PHY 本身上的自举电阻器进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您询问 PRU-ICSS-HSR-PRP 固件是否需要特定的固定 PHY 地址、我们的 RTOS 团队将在此处进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我要问的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能问 RTOS 团队 PRU-ICSS-HSR-PRP 固件是否需要某些固定的 PHY 地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们已收到通知、并将在此处直接作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、


    HSR/PRP 的固件不需要任何 PHY 地址。 PHY 地址可在 PRU-ICSS-HSR-PRP-DAN_01.00.02.00\examples\board_idkAM437x 中的 board_phy.c 中更新( )

    此致、Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。