This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8147:支持编码器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602113/linux-tms320dm8147-encoder-support

器件型号:TMS320DM8147

工具/软件:Linux

您好、TI、

我可以在 DM8147处理器上并行编码多少个视频数据流。 软件中提供的这种支持。 我是否需要 HDVPSS 封装来实现这一点?

如果我要进行多个并行编码、支持哪些分辨率。

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能告诉我们您使用的是哪种软件以及哪种编码器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    我们正在使用 Linux 并计划使用 H.264 + AAC 编码器。


    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您提供信息。
    那么、您是否使用 IPNC RDK? 仅用于编码、您不需要 HDVPSS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、
    450MHz 可实现1080p@60和 D1@30。 H264编码器支持多通道编码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    rayn、
    如果答案是"请关闭"主题。