This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:TMS320DM8168 MPEG 解码视频 PTS 比输入流慢

Guru**** 2586915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605738/tms320dm8168-tms320dm8168-mpeg-decoding-video-pts-is-slower-than-input-stream

器件型号:TMS320DM8168

我们使用 TMS320DM8168来进行 MPEG 解码。  但我们注意到、视频的 PTS 在某种程度上比输入流慢10%左右。  音频似乎正常。  因此、最终结果是在回放过程中进行唇型同步。

 我们有一个27pF 18pF 晶振运行8168、器件型号为 ABM7-27.000HZ-D-2-Y-T (18pF、20ppm、-40c 至+85c、ESR=50欧姆)我们使用的2个负载电容器是18pF 串联电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 ezsdk 版本5_05_02_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否观察到 EVM 上的问题?
    解码 gstreamer、OMX 或其他内容时使用的是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMX