This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:定制板上的 X5777

Guru**** 2548220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604784/linux-am5728-x5777-on-custom-board

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS659037

工具/软件:Linux

大家好、

我的代码库是 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 03_02_00_05、并使用"X5777+TPS659037"定制板。

由于我们在获取 AM5728工程样片之前购买了一些超集样片 X5777、因此定制电路板成为了 X5777+TPS659037组合。

我在引导过程中会遇到系统不稳定问题、无法安装文件系统以进行登录。

以下是我的控制台日志、它将在不同部分停止。

e2e.ti.com/.../Boot_5F00_Failed_5F00_Logs.zip

我认为这应该与 DDR 电源配置相关的 PMIC 问题。 您能否提供一些修改提示或补丁?

提前感谢。

B.R.

OC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    X5777不是 Sitara 器件。 这是 DRA75x 器件。 请在正确的论坛上提问: e2e.ti.com/.../1020
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OC、只是为了确认、我知道最终产品将是 AM5728、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    是的、你是对的。
    请在这里提供一些建议。 非常感谢。

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我们将处理此帖子。 我正在联系应用团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omin、

    我在日志中看到您正在使用处理器 SDK 2.0附带的 u-boot 2015.07。 要使用 Processor SDK 3.2版本、您还需要更新 u-boot。 处理器 SDK 3.2附带的 u-boot 版本为2016.05。

    此致、
    Ahmad