This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAPL138B-EP:RTOS OMAPL3X SDK 是否支持 OMAPL138?

Guru**** 2546490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606602/rtos-omapl138b-ep-is-the-omapl138-supported-in-rtos-omapl3x-sdk

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我继承了一个使用 OMAPL138处理器 ARM 和 DSP 端较旧的 SYS/BIOS 构建的项目。 我的目标是借助 CCSV7和 RTOS SDK 加快项目速度、以便我可以使用随附的工具。  

我的研究结果显示了以下链接、但 OMAPL138 未包含在支持的器件列表中。 OMAPL138是否与 RTOS 兼容?  

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/OMAPL13X/latest/index_FDS.html

我已安装 SDK、并注意到安装中未包含"IPC"。 最新版本的 IPC 是否与此 SDK 中的组件兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 OMAP-L13x TI-RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我找到了我的答案。

    RTOS 尚不支持 OMAPL138 (预计2017年第二季度)

    OMAPL138的最新 SDK 是 MCSDK 01_01_00_02、可在此处找到

    www.ti.com/.../bioslinuxmcsdk

    我只能假设它们是兼容的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    牧师,

    处理器 SDK RTOS v4.0将支持 OMAPL138、该版本将于本周末/下周初发布。 这将支持 CCSv7.1并将支持最新的 TI RTOS 和驱动程序。

    为了让您快速了解商店中的产品、我随附了 MCSDK 到处理器 SDK 迁移指南的 PDF 版本。

    e2e.ti.com/.../MCSDK_5F00_PRSDK_5F00_Migration.pdf

    如果您希望在发布时收到电子邮件通知、您可以订阅此处所示的更新:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul