This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:如何在 K2H 中处理 DSP NAND 引导?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606407/rtos-66ak2h14-how-to-process-dsp-nand-boot-in-k2h

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 工程师。

你(们)好

我想在 K2H 中引导 DSP NAND 引导、但我找不到任何信息。  

如何生成 NAND 映像? 并下载到 NAND 闪存? CCSTM 其他工具?

您会这样向我提供吗? e2e 帖子、等等。

此致。

Shin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    我已将此内容转发给 c66x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们在软件开发套件中的 Keystone II 器件上仅支持将 ARM 作为引导主器件、因为芯片的设计使 ARM 成为引导主器件。 您可以将 DSP 用作引导主站、因为 DSP 具有引导 ROM、并已作为 SOC 测试的一部分进行验证  

    对于从 NAND 引导的 ARM、您可以参阅此处提供的说明:

    我们还提供了次级引导加载程序,用于唤醒次级内核和 DSP,并将应用程序加载到处理器 SDK 中:

    对于作为引导主控方的 DSP,我们确实有一个示例供参考,我将其附在此处:

    e2e.ti.com/.../3618.DSP_5F00_SPI_5F00_boot_5F00_example.zip

    SDK 中提供了用于创建引导映像和闪存的实用程序、您可以在 pdk_k2hk x_x_x_x/packages/ti/boot/下找到它们。 要使用闪存写入器,您可以参考自述文件或 Keystone II 示例 wiki。

    此致、

    Rahul