This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:将 POR 和 RESETFULL 置为低电平

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606512/66ak2h14-de-asserting-por-and-resetfull

器件型号:66AK2H14

您好!

在硬件用户指南和66AK2h14的数据表中、只有在所有 SOC 上电后、POR 和 RESETFULL 才能取消置位。

但在66AK2H14的 EVB 中、POR 和 RESETFALL 在 VPP1V8上升之前上升(根据第6页中的电源序列图)。

因此、我想知道用户指南和数据表中给出的陈述是否是强制性的。

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    您会混淆电源。  您在 PORz 和 RESETFULLz 之后看到的电源是 VPP1V8。  这是在配置安全器件时用于对安全密钥进行编程的电源。  66AK2H 器件的1.8V I/O 电源在此图中标记为 VCC1V8。  该电源连接到66AK2H 器件上的 DVDD18电源引脚。  显然、它必须在 PORz 和 RESETFULLz 上升之前出现。  必须满足数据手册中的序列。

    Tom