This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重叠和添加方法

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605979/overlap-and-add-method

大家好、我需要一个为 C5515实现的 OLA 方法的正确示例。

我在 C5505音频滤波器演示中找到、但我不确定它是否正确...

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    您的请求将转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾尝试在互联网上搜索 ALLA、以找到一种 OLA 方法、防止在 IFFT 之后信号重建中出现边缘噪声...

    是否有人可以向我推荐一些成功的方法?

    非常感谢、我们非常感谢您的任何帮助。

    Paolo