This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:EDMA3_MAX_REGANESHOLESS_48-D 不兼容

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606653/starterware-tms320c6748-48-d-incompatible-redefinition-of-edma3_max_regions

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Starterware

您好!

我正在使用 CCS6、Starterware 和 EDMA3 LLD、这会导致编译器警告"#48-D incompatible redefinition of EDMA3_MAX_regions..."

难怪:

C:/ti/C6748_StarterWare_1_20_04_01/include/edma.h
第60行: #define EDMA3_MAX_REGions                    (2U)


C:/ti/edma3_lld_02_12_00_20/packages/ti/sdo/edma3/rm/edma3_common.h
第142行: #define EDMA3_MAX_REGions                      (8U)

是否有简单的分辨率?

谢谢、

罗伊