This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 检测 U-boot 中的第2个 NOR 闪存

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605226/detecting-2-nd-nor-flash-in-u-boot

主题中讨论的其他器件:X5777BXGABCX5777AXGABC

您好 TI

我们将 ti-glsdk_dra7xx-evm_6_10_00_02用于芯片修订版本2.0 (X5777BXGABC)的定制板。

我们能够从 NOR 引导。
但仅可访问1Gb 的芯片(CS0)、对于第二个芯片、我们将获得未知的组2、如下所述。

 /drivers/mtd/cfi_flash.c 中存在的 FLASH_init 函数内给出的 U-boot 日志消息

Flash 信息:flash_info[0]。flash_id = 0x1000000:size = 0x80000
CFI_FLASH_BANK_addr (1)= 0x10000000
Flash 信息:flash_info[1].flash_id = 0xFFFF:size = 0x80000
##组2上未知的闪存-大小= 0x00000000 = 0MB
128 MIB

我们能够使用 JTAG 访问 NOR 芯片以及从 MMC 引导。
请找出根本原因。

我们能够从  X5777AXGABC (器件修订版1.1)中的 NOR 启动、它正在使用同一 SDK 检测第二个 NOR 芯片(CS1)。

BR

安特里克什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antriksh、

    我已将您的问题转交给 U-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安特里克什

    看起来您使用的是基于3.8内核的非常旧的版本。 我将检查这一点、也不提供支持、并返回给您。

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ravi

    感谢您的回复。

    我们还能够使用最新和旧版本的内核进行引导。

    此致

    安特里克什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安特里克什

    很高兴看到它的 wokring,这是什么问题?

    此致

    Ravi