This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:IDK 板不工作

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606492/am5718-idk-board-not-working

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TMDXIDK5718

你(们)好

上的 AM5718 EVM (AM571X 工业开发套件(IDK) EVM 和可订购 P/N:TMDXIDK5718)

EVM 板不工作、不接受 5V 输入电源电压、PMIC 上电 复位开关(SW3)不工作、相应的 LED 不亮。

请帮助我了解如何调试 PMIC。

谢谢、

Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系您的电路板供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    它最初是在工作的,但突然它没有工作。

    让我知道如何提高 PMIC 的电压、而不会降低 PMIC 的输入电压。

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 EVM 电路板的维修或退货、请联系您的电路板供应商。 此论坛不支持此功能。