This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM6467T:C6accel 编译错误、CAN#39;t 查找源文件"access.h"

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606489/linux-tms320dm6467t-c6accel-compile-error-can-t-find-source-file-access-h

器件型号:TMS320DM6467T
Thread 中讨论的其他器件:TMS320DM6467

工具/软件:Linux

我想将 C6accel 用于 TMS320DM6467 HD 1080p EVM。 我按照此文档"HHOW TO_INDEUSE_C6Accel_ING_applications"进行操作。 但当我进行 c6accel 时、会出现一些错误。

"./../libs/include/ieeef.h、line12:致命错误:无法打开源文件"access.h"

有人可以帮帮我吗? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用 C6000CGT7.3.5代码生成工具时、此问题已得到解决。