This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSK3358:在 Linux 下运行 Starterware 示例

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606481/linux-tmdssk3358-running-starterware-examples-under-linux

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:Linux

您好!

目前、我们使用 AM335x 入门套件作为开发板。 我们能够在独立模式(不带 Linux OS)下从 SD 卡运行以下示例。

TI\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\binary\armv7a\cgt_ccs\AM335x\evmskAM335x\USB_dev_comp_ser_ser。

下面是 PC 和 AM335x 评估套件上针对此示例的 USB 仿真的屏幕截图。

现在,我们使用 CCS 构建相同的应用程序,方法是对与 MMU 初始化(MMUConfigAndEnable )相关的代码进行注释,并能够生成 USB_dev_comp_ser_ser.out

然后、我们尝试在 AM335x 评估套件(TI 提供的 Linux)上的 Linux 环境中运行"USB_dev_comp_ser_ser.out"、对此我们将收到无效指令错误(内核转储)。

请帮助我们 如何在 Linux 环境中运行此应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法在 Linux 下运行无操作系统的应用程序。 您需要使用 Linux USB 驱动程序为 Linux 创建应用程序。 请注意、应用程序开发超出了此论坛的范围。 您可以在一般 Linux 论坛上提问: e2e.ti.com/.../354