This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:H264 1080p 代码转换速率为20fps

Guru**** 2583225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606417/tms320dm8148-h264-1080p-transcode-at-20fps

器件型号:TMS320DM8148

我们将 DM8148与 DVRRDK_04搭配使用以进行 h264 1080p 代码转换、但似乎它仅以20fps 而非60fps 的速率进行代码转换。 如何知道 HDVICP 频率? 以及如何更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是用例? 它是解码(1080p60)->编码(1080p60)吗? 如果是、Dm8148有一个模块 HDVICP、它无法在 1080x60 fps 时进行代码转换(解码->编码)。
    它可以支持一个1080p60编码或解码。
    根据表7-4、使用 OPP166时、DM8148 HDVICP2最高只能达到450MHz。 器件工作点(opps)。
    www.ti.com/.../tms320dm8148.pdf

    您也可以查看此链接:
    e2e.ti.com/.../1035699

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita

    感谢您的回答。

    如何确定 HDVICP 的频率?

    对于 h264 1080p 代码转换(解码->编码),DM8148是否能进行30fps 代码转换?