This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:引脚问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606441/am3351-pin-questions

器件型号:AM3351
  • 对于 AM3351 ZCE 封装、VPP 是否可以保持浮动?
  • 电源轨 VDD_DDR_1V5每个引脚是否需要2个抽头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 AM3351 ZCE 封装、VPP 是否可以保持浮动?

    是的。

    电源轨 VDD_DDR_1V5每个引脚是否需要2个抽头?

    有关 mDDR (LPDDR)、DDR2、DDR3、DDR3L 存储器接口去耦电容器要求的详细信息、请参阅 AM335x 数据表修订版 J 第7.7.2.1.2.6节和第7.7.2.1.2.7节(使用 mDDR (LPDDR)存储器件时)、第7.7.2.2.2.6节和第7.7.2.2.2.7节(使用 DDR2存储器件时)、 或使用 DDR3或 DDR3L 存储器器件时的第7.7.2.3.3.6节和第7.7.2.3.3.7节。