This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTCIEVMK2LX:Stellaris

Guru**** 2584135 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605990/xtcievmk2lx-stellaris

器件型号:XTCIEVMK2LX

你(们)好

我正在使用 XTCIEVMK2LX...bmc 在此 EVM 中,是在 Stellaris lm32sd93....中实现的

我可以使用引导加载程序 uart0端口更新 bmc 固件...

我正在使用 CCS 5.1环境....

我试图通过 JTAG 访问 bmc UC ...为此我使用了 SEGGER jlink ... 连接器 cn15...我的目的是更新 bmc 固件并了解 bmc 的操作顺序.....

einfochip 提供的 bmc 源代码... 我可以在 CCS 中编译代码、但无法通过 JTAG 转储 outfile……

我可以连接到目标...查看寄存器和存储器,但每当我尝试通过 JTAG 下载代码时 ,它不会始终执行 happen...default bmc firmware ...我尝试通过 jlink 命令擦除代码,并可以擦除闪存...但无法通过 CCS 调试环境更新代码...尽管调试器不会抛出任何代码 错误起始位置 addr 指向闪存/ROM addr 范围....

我检查了 bootcfg reg,它似乎具有 dbg1 '1'和 dbg0 '0...我认为它不会禁用调试访问...

问题可能出在哪里?...要对此进行调试、需要硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我已将此内容转发给 CCS 调试专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 BOOTCFG 寄存器读取的位数为

    0x0000 DE02十六进制

    尽管寄存器内容显示为提交调试访问已启用...是否有任何其他方法禁用 JTAG 调试...