This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSICE3359:DP83630 Linux 驱动程序

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596514/linux-tmdsice3359-dp83630-linux-driver

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:Linux

您好!

我对 DP83630的以太网收发器有一些疑问

我们已将演示板 TMDSICE3359 与 TLK1100的以太网收发器结合使用。 我们已经使用 SDK 制作了 LinuxRT 的映像。 我们已经制作了具有 DP83630以太网收发器的电路板。 LinuxRT 在 TMDSICE3359上工作、并且这个 linuxRT 在自己的电路板上启动、但是以太网接口不工作。 您是否有建议/文件如何将 驱动程序以太网收发器从 DP8360添加到 LinuxRT。 固件是否支持实际版本 SDK 中包含的 PRU 单元?

 


何时将为 AM335X 提供适用于 LinuxRT (Processor-SDK-Linux-RT-AM335X)版本3.3的 SDK。 或者、我如何针对 AM335X 调整 AM572x 的解决方案(演示板 TMDSICE3359)