This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:视觉 SDK 显示问题

Guru**** 2589225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591461/tda2evm5777-vision-sdk-display-issue

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我已编译 Vision SDK 并将其烧录到 eMMC、并从 JVM5777板引导。
我在调试终端中获得了根控制台、但 LCD 显示屏中没有显示任何内容?
目前我没有视觉板或摄像头,我觉得板不能使用正常的网络摄像头。
Linux OS 是否有运行用于显示控制的 X 服务器?

我尝试从 Weston 开始
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk /etc/init.d/weston 正在启动
命令未在 dmesg 中抛出任何错误消息。

然后我尝试运行 Weston 应用程序

root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk /usr/bin/weston-flower
无法连接到 Wayland 显示:没有此类文件或目录
无法创建显示:无此类文件或目录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一问题的更新如果我加载 vision_sdk_load.sh、则会收到消息

    root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk。/vision_sdk_load.sh
    [341.647774] DMA:模块安装成功、设备主号码= 243
    [341.654235] DRV:模块安装成功
    insmod:错误:无法加载模块./bin/cmemk.ko:无此类文件或目录
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:@0x4A002AC2:::找不到命令
    更新了0x4A002AC2值00930000
    omapconf: powerdm_deinit():不支持 CPU!!!
    omapconf: clockdm_deinit():不支持 CPU!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不、电路板不会使用正常的网络摄像头。
    "Linux OS with X server running for display control"不是经过 VSDK Linux 验证的操作系统。

    尝试一些简单的 fisrt、 我们有一个示例

    #ifdef uC_null_src_decode_display
       "\r\n 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)"
    #endif

    尝试一下、这不需要 Vision Borad 或摄像头。

    您只需要1920x1080分辨率的 elementry H264压缩位流(可从互联网上找到)

    和一个索引文件、仅列出了上述视频位流文件的帧大小

    此致、Shiju

     
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    第一个问题是液晶屏上没有显示任何内容。

    NullSrc 示例是否仅需要位流视频文件? 如何将视频文件传递到程序? 索引文件意味着什么?

    如果我选择"Null Source Example"、则会出现此错误
     
    [host][host ] 为 MJPEG 输入"0"  
     [主机][主机 ]  
     [host][host ] 为 H.264输入"1"  
     [主机][主机 ]  
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]  
    1
     断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_create|1029)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能否获得此主题的回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您只需要视频文件和索引文件。

    我和 Jose、Frangline frangline@ti.com 分享了同样的内容、请他收集

    索引文件-列出了每个帧的帧大小、以读取该多个字节

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    在选择 NullSrc 示例时、我在加载 vision_sdk_load.sh 并声明消息时提到的错误会怎样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    如果我选择"Null Source Example"、则会收到此消息

    [host][host ]为 MJPEG 输入"0"
    [主机][主机]
    [host][host ]为 H.264输入"1"
    [主机][主机]
    [host][host ]输入选项:
    [主机][主机]
    1
    断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_create|1029)

    这意味着我将在该点停止/退出吗? 代码 innullSrcLink_tsk.c NullSrcLink_create 函数行 no 1029为
    pObj->fpDataStream[Chid]=
    fopen (pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile、"rb");
    osa_assert (pObj->fpDataStream[Chid]!= NULL);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些文件应复制到/home 目录下、请参见\vision_sdk\HLOS\examples\ADAS\src\usecases\null_src_decode_display\chains_nullSrc_Display.c 中的以下代码、该代码会查找这些文件

     

           strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile、"/home/1920x1080_00.h264、260");

           strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameIndexFile、"/home/1920x1080_00.hdr、260");

     

     

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    现在、程序没有给出任何断言消息、它正在运行、但 LCD 或 HDMI 中仍然没有显示任何内容

    5.
    [主机][主机] 97.385865 s:

    [主机][主机]

    [host][host ]========================================================

    [HOST][HOST ]链运行时编解码器类型选择菜单

    [host][host ]========================================================

    [主机][主机]

    [host][host ]为 MJPEG 输入"0"

    [主机][主机]

    [host][host ]为 H.264输入"1"

    [主机][主机]

    [host][host ]输入选项:

    [主机][主机]

    [主机][主机] 97.385896 s:

    [host][host ]不支持的选项'

    [host][host ]'。 请重试

    [主机][主机] 97.385926 s:

    [主机][主机]

    [host][host ]========================================================

    [HOST][HOST ]链运行时编解码器类型选择菜单

    [host][host ]========================================================

    [主机][主机]

    [host][host ]为 MJPEG 输入"0"

    [主机][主机]

    [host][host ]为 H.264输入"1"

    [主机][主机]

    [host][host ]输入选项:

    [主机][主机]

    1
    [主机][主机] 99.949002 s:OSA:MEM:Alloc、addr = 0x84203000、size = 8294400字节、heapId = 1

    [主机][主机] 99.961873 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!

    [主机][主机] 99.961934 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!

    [主机][IPU2] 99.962087 s:IPC_IN_0:正在创建!!!

    [主机][IPU2] 99.963216 s:IPC_IN_0:创建完成!!!

    [主机][IPU2] 99.963643 s:解码:正在创建... !!!

    [host][IPU2 ] 100.411822 s:解码:创建1920 x 1080的 CH0 [1][0],目标比特率= 10000 Kbps ...

    [host][IPU2 ] 100.412615 s:解码:所有通道创建... 完成了!!!

    [host][IPU2 ] 100.414353 s:解码:创建... 完成了!!!

    [host][IPU2 ] 100.414872 s:VPE:正在创建!!!

    [host][IPU2 ] 100.657231 s:VPE:加载向下调节系数

    [host][IPU2 ] 100.657475 s:VPE:系数加载... 完成了!!!

    [host][IPU2 ] 100.657750 s:VPE:创建完成!!!

    [host][IPU2 ] 100.658146 s:显示:正在创建!!!

    [host][IPU2 ] 100.658756 s:显示:创建完成!!!

    [host][DSP1] 100.759409 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023

    [host][DSP1] 100.759440 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)

    [host][DSP1] 100.759501 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516408 B (504KB)

    [host][DSP2] 100.759684 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023

    [host][DSP2] 100.759745 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)

    [host][DSP2] 100.759775s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516408 B (504KB)

    [主机][EVE1] 100.760507 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023

    [host][EVE1 ] 100.760812 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)

    [host][EVE1 ] 100.761361 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254584 B (248KB)

    [主机][EVE2] 100.762429 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023

    [host][EVE2 ] 100.762734 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)

    [host][EVE2] 100.763283 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254584 B (248KB)

    [主机][EVE3] 100.764320 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023

    [host][EVE3 ] 100.764625 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)

    [host][EVE3 ] 100.765174 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254584 B (248KB)

    [host][EVE4] 100.766241 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023

    [host][EVE4] 100.766546 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)

    [host][EVE4] 100.767095 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254584 B (248KB)

    [host][IPU2 ] 100.768041 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023

    [host][IPU2 ] 100.768163 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 248648 B (242KB)

    [host][IPU2 ] 100.768346 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)

    [host][IPU2 ] 100.768498 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250MB)、可用大小= 206487552 B (196MB)

    [主机][IPU2 ] 100.768681 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa0100000、总大小= 1045376 B (0 MB)、可用大小= 851840 B (0 MB)

    [host][IPU2 ] 100.769322 s:显示:正在启动!!!

    [host][IPU2 ] 100.769413 s:显示:开始完成!!!

    [主机][主机] 100.773104 s:

    [主机][主机]

    [host][host ]=========================

    [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)

    [host][host ]=========================

    [主机][主机]

    [host][host ] 0:停止链

    [主机][主机]

    [host][host ] p:打印性能统计信息

    [主机][主机]

    [host][host ]输入选项:

    [主机][主机]

    [host][IPU2 ] 101.680259 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 101.680381 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 101.680473 s:Dec_link:序列号27

    [host][IPU2 ] 101.764777 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 101.764899 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 101.765021 s:Dec_link:序列号29

    [host][IPU2 ] 101.862258 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 101.862380 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 101.862471 s:Dec_link:序列号32

    [host][IPU2 ] 101.994784 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 101.994906 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 101.995028 s:Dec_link:序列、被称为数字36

    [host][IPU2 ] 102.038766 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.038888 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.039010 s:Dec_link:调用编号37的序列

    [host][IPU2 ] 102.126883 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 102.127005 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 102.127127 s:Dec_link:序列号为40

    [host][IPU2 ] 102.172573 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.172695 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.172848 s:Dec_link:调用数字41的序列

    [host][IPU2 ] 102.207588 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.207710 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.207863 s:Dec_link:序列、调用编号42

    [host][IPU2 ] 102.239400 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x02000a00)!!!

    [host][IPU2 ] 102.239522 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x2000a00

    [host][IPU2 ] 102.239614 s:Dec_link:调用编号43的序列

    [host][IPU2 ] 102.272372 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.272494 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.272616 s:Dec_link:调用编号44的序列

    [host][IPU2 ] 102.302903 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.303025 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.303147 s:Dec_link:调用数字45的序列

    [host][IPU2 ] 102.358476 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 102.358598 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 102.358720 s:Dec_link:调用编号47的序列

    [host][IPU2 ] 102.483407s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.483560 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.483651s:Dec_link:序列、调用数字50

    [host][IPU2 ] 102.489965 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 102.490087 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 102.490178 s:Dec_link:序列、称为数字51

    [host][IPU2 ] 102.533977 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.534099 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.534221 s:Dec_link:序列号为52

    [host][IPU2 ] 102.571341 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.571463 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.571585 s:Dec_link:序列、调用编号53

    [host][IPU2 ] 102.655188 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 102.655310 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 102.655432 s:Dec_link:序列调用编号55

    [host][IPU2 ] 102.813029 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.813151 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.813273 s:Dec_link:序列、调用编号59

    [host][IPU2 ] 102.843713 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.843896 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.843988 s:Dec_link:调用数字60的序列

    [host][IPU2 ] 102.868266 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.868388 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.868510 s:Dec_link:序列号61

    [host][IPU2 ] 102.903037 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.903159 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.903281 s:Dec_link:序列号为62

    [host][IPU2 ] 102.935978 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.936100 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.936192 s:Dec_link:序列号63

    [host][IPU2 ] 102.969865 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 102.969987 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 102.970109 s:Dec_link:调用数字64的序列

    [host][IPU2 ] 103.003324 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.003446 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.003568 s:Dec_link:序列号65的序列

    [host][IPU2 ] 103.038949 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.039071 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.039193 s:Dec_link:序列号66

    [host][IPU2 ] 103.072622 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.072805 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.072896 s:Dec_link:序列号67的序列

    [host][IPU2 ] 103.107027 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.107149 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.107271 s:Dec_link:序列号为68

    [host][IPU2 ] 103.140486 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.140608 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.140700 s:Dec_link:序列号69

    [host][IPU2 ] 103.173610 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.173763 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.173915 s:Dec_link:调用数字70的序列

    [host][IPU2 ] 103.207893 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.208015 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.208137 s:Dec_link:序列号71

    [host][IPU2 ] 103.239248 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.239370 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.239492 s:Dec_link:调用数字72的序列

    [host][IPU2 ] 103.271670 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.271823 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.271945 s:Dec_link:序列号73

    [host][IPU2 ] 103.305679 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.305831 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.305953 s:Dec_link:序列号74的序列

    [host][IPU2 ] 103.339992 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.340114 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.340236 s:Dec_link:序列号75

    [host][IPU2 ] 103.373452 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.373574 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.373665 s:Dec_link:序列号76

    [host][IPU2 ] 103.406026 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.406148 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.406240 s:Dec_link:序列号77的序列

    [host][IPU2 ] 103.439699 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.439882 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.439974 s:Dec_link:序列号78

    [host][IPU2 ] 103.471634 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.471817 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.471939 s:Dec_link:序列号79

    [host][IPU2 ] 103.478832 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 103.478954 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 103.479076 s:Dec_link:序列号80的序列

    [host][IPU2 ] 103.579302 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000401)!!!

    [host][IPU2 ] 103.579424 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x401

    [host][IPU2 ] 103.579515 s:Dec_link:序列、称为数字82

    [host][IPU2 ] 103.695113 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.695235 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.695327 s:Dec_link:序列、称为数字85

    [host][IPU2 ] 103.731318 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00000a10)!!!

    [host][IPU2 ] 103.731440 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0xa10

    [host][IPU2 ] 103.731562 s:Dec_link:序列号86
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎连续收到解码器错误。
    您是否对 SDK 进行了任何修改?
    VISION SDK Linux 只能与 HDMI dsplay 配合使用、不支持 LCD

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、
    我不断收到解码错误、而且 HDMI 显示屏中也没有任何输出。 我尝试使用我们的 Vision SDK 编译版本以及预编译的 Vision SDK 二进制文件时、都出现了相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh
    我已经尝试过 VSDK Linux 2.12预编译二进制文件、此 uC 工作正常、没有问题。
    我不知道您的系统发生了什么情况。
    输入文件是否已更新? 请尝试使用 VLC 标记流并进行检查

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    我更改了代码
    strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile、"/home/1280x7200_00.h264、260");
    strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameIndexFile、"/home/1280x7200_00.hdr、260");

    然后、错误不会在执行结束时出现、它要求停止链和打印统计数据
    但 HDMI 显示屏上仍然没有显示内容? 原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh

    在 Vsion SDK Linux 中,我们仅支持 HDMI 输出,并使用高清电视,尝试 任何高清电视(1920x1080 60fps),最好是三星

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    当我使用1280x7200_00.h264时、我在电视上看到一些颜色无法看到视频。 我是否需要更改任何其他设置?