This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM36XCODES:伺服小时后的对齐陷阱

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596501/dm36xcodecs-alignment-trap-after-serval-hours

器件型号:DM36XCODES

您好、专家

我的设备发生对数陷阱、几个小时后出现 av_server.out crashs。

我需要您的建议来帮助我找到根本原因。

我用"printf()"来找到原因,发现问题可能出在 VIDENC1_PROCESS()中。

我的器件使用 appro IPNC RDK 3.0、编解码器版本为 H264ENC.version.02.30.00.03。

我的申请是"走廊"。 因此、我使用 EDMA 将1080x720帧传输到720x1080、这意味着编码的输入帧大小为720x1080。

下面是我的简单图像流。

我的日志也在下面。

------------------------------------

日志1

 

对齐陷阱:AV_server.out (780) PC=0x000e790 Instr=0xe5832000地址=0xa898aa65 FSR 0x801

无法处理虚拟地址327b3381处的内核分页请求

PgD = c689c000

[327b331]* PgD=00000000

内部错误:Oops:1 [#1]

链接的模块:拉拔器 Davinc_MMC MMC_BLOCK MMC_CORE Davinci_EMAC slhc Tun loop NLS_utf8 NLS_ASCII SHA1 MD5 DES DEFLATE CRC32C i2c_EMAC cfq_iosched dimosched libcrc32c CRC_CCITT dm365mmap memqk edmak dr CSL

CPU:0

PC 位于 HeapMem_free+0x40/b4 [cmemk]

LR 位于0x1000

PC:[ ]   LR:[<00001000>]   未被污染

SP:c0c67d64 IP:327b3381 FP:c0c67d74

R10:00000000 R9:00000001 R8:c09c2a28

R7:bf026da0 R6:00000000 R5:c09c2a28 R4:bf026d80

r3:00000001 r2:00000724 r1:c9748000 r0:327b3381

FLAGS:nzcv 在模式   SVC_32 段用户上 FIQ 上的 IRQ

控制:5317F

表:8689C000 DAC:00000015

Process av_server.out (pid:770、stack limit = 0xc0c66258)

堆栈:(0xc0c67d64至0xc0c68000)

7d60:         c09c2a20 c0c67dc4 c0c67d78 bf022ca4 bf022154 00000000 00000000

7d80:bf026d98 c725b760 bf026da0 c09c2a60 00000000 00000005 c00b67a8 c725b760

7da0:c725b760 c73f26c8 c0506e20 c7436098 00000000 00000000 c0c67dec c0c67dc8

7dc0:c0097988 bf022b28 c00306f4 c725b760 00000000 c0514500 c0514508 00000000

7de0:c0c67dfc c0c67df0 c0097c4c c0097938 c0c67e1c c0c67e00 c0094444 c0097c28

7e00:c0c66000 00007ff7 c0514500 00000030 c0c67e4c c0c67e20 c00410 c00943e8

7e20:c0c67e4c c0514500 c71d89a0 c7203a90 00000000 00000007 00000000 c0c67f50

7e40:c0c67e6c c0c67e50 c004e518 c004ce8c 00002731 02a2740c c0c67ea0 c0c66000

7e60:c0c67e84 c0c67e70 c004eda8 c004e2d8 00000000 00000009 c0c67ebc c0c67e88

7e80:c0059d54 c004ecfc c0c67fb0 c71d8b80 c00561c4 c0c66000 c0034f88 c0c67fb0

7ea0:00000000 c0034f88 c0c66000 00000000 c0c67f9c c0c67ec0 c0037ba4 c0059984

7ec0:c0c66000 00000001 c71d8b80 c0c67ed8 00000009 00000000 00000000 00000000

7ee0:00000000 00000001 c0c67f14 c0c67ef8 c0065478 c0c67f88 00000000 00000001

7f00:befaab88 befaab88 00000008 00000000 c0c67f20 c0064f14 08b43ac2 00002c9c

7f20:c6385f21 00000000 00000000 00000000 1c3a999a 00002c9c c0065024 c0349110

7f40:00000000 00000002 c0c67f48 c0c67f48 c71d89a0 000000a2 00000000 13865ed8

7f60:c0c67f88 befaab88 00000080 000000a2 c0034f88 00000000 0000004d 00000080

7f80:000000a2 c0034f88 c0c66000 00000000 c0c67fc c0c67fa0 c0038058 c0037b5c

7fa0:00000000 c0c67fb0 c0034e2c c003803c fffdfc befaab88 4001f3e4 00000002

7fc0:00000000 0000004d 00000080 000000a2 00000021 00000021 0000065c 0013e03c

7fe0:00000000 befaab80 400344f4 40035634 80000010 befaab90 00000000 00000000

回溯:  

[ ](HeapMem_free+0x0/b4 [cmemk])从[ ](发布+0x18c/0x270 [cmemk])

R4 = C09C2A20  

[ ](RELEASE +0x0/0x270 [cmemk])从[ ](_fput + 0x60/0x1bc)

[ ](_fput+0x0/0x1bc)从[ ](fput + 0x34/0x38)

R8 = 00000000 r7 = C0514508 R6 = C0514500 R5 = 00000000

R4 = C725B760  

[ ](fput + 0x0/0x38)、从[ ](filp_close+0x6c/0x78)

[ ](filp_close+0x0/0x78)、来自[ ](Put 文件_结构+0x94/0xe8)

R6 = 00000030 R5 = C0514500 R4 = 00007FF7

[ ](Put 文件_struct+0x0/0xe8)、来自[ ](do_exit+0x250/0xa24)

[ ](do_exit+0x0/0xa24)从[ ](sys_exit_group+0x0/0x1c)

[ ](do_group_exit+0x0/bb)从[ ](get_signal_TO_Deliver + 0x3e0/0x42c)

R4 = 00000009  

[ ](get_signal_TO_Deliver + 0x0/0x42c)、来自[ ](do_signal +0x58/0x4e0)

[ ](do_signal_+0x0/0x4e0)、来自[ ](do_notify_resume+0x2C/0x30)

[ ](do_notify_resume+0x0/0x30)从[ ](工作挂起+0x1c/0x20)

代码:1062e003 e1a0c004 ea000001 e1a0c000 (e5900000)

 1>修复递归故障,但需要重新启动!

 

------------------------------------

日志2

 

对齐陷阱:AV_server.out (774) PC=0x000e1178 Instr=0xe5823000地址=0x3c843d7a FSR 0x801

无法处理虚拟地址29822a7c 的内核分页请求

PgD = c0004000

[29822a7c]* PgD=00000000

内部错误:Oops:5 [#1]

链接的模块:拉拔器 Davinc_MMC MMC_BLOCK MMC_CORE Davinci_EMAC slhc Tun loop NLS_utf8 NLS_ASCII SHA1 MD5 DES DEFLATE CRC32C i2c_EMAC cfq_iosched dimosched libcrc32c CRC_CCITT dm365mmap memqk edmak dr CSL

CPU:0

PC 位于 HeapMem_free+0x40/b4 [cmemk]

LR 位于0x1000

PC:[ ]   LR:[<00001000>]   未被污染

SP:c78abd64 IP:29822a7c fp:c78abd74

R10:00000000 R9:00000001 R8:c76083a8

R7:bf026da0 R6:00000000 R5:c76083a8 R4:bf026d80

r3:00000001 r2:00000724 r1:c9748000 r0:29822a7c

FLAGS:nzcv 在模式   SVC_32 段用户上 FIQ 上的 IRQ

控制:5317F

表:877C8000 DAC:00000015

进程 av_server.out (pid:766、栈限制= 0xc78aa258)

堆栈:(0xc78abd64至0xc78ac000)

bd60:         c76083a0 c78abdc4 c78abd78 bf022ca4 bf022154 00000000 00000000

bd80:bf026d98 c8076080 bf026da0 c76083e0 00000000 00000005 c00b67a8 c8076080

bda0:c8076080 c0fe46c8 c800ce20 c707b098 00000000 00000000 c78abdec c78abdc8

bdc0:c0097988 bf022b28 c0e203d4 c8076080 00000000 c801c800 c801c808 00000000

bde0:c781c c78abdf0 c0097c4c c0097938 c78abec78abe00 c0094444 c0097c28

be00:c78aa000 00007ff7 c801c800 00000030 c78abe4c c78abe20 c00410c00943e8

BE20:c78abe4c c801c800 c0e1e3e0 c0f2b070 00000000 00000007 00000000 c78abf50

be40:c78abe6c c78abe50 c004e518 c004ce8c c0035ba4 c0051434 c78abea0 c78aa000

be60:c78abe84 c78abe70 c004eda8 c004e2d8 00000000 00000009 c78abebc c78abe88

be80:c0059d54 c004ecfc c78abfbfb0 c0e1e5c0 c00561c4 c78aa000 c0034f88 c78abfbfb0

bea0:00000000 c0034f88 c78aa000 00000000 c78abf9c c78abec0 c0037ba4 c0059984

bec0:c78aa000 00000001 c0e1e5c0 c78abed8 00000009 00000000 00000000 00000000

bee0:00000000 00000001 c78abf14 c78abef8 c0065478 c78abf88 00000000 00000001

bf00:bec53b88 bec53b88 00000008 00000000 c78abf20 c0064f14 00d962b7 00001e61

bf20:c7841f20 00000000 00000000 00000000 39ca321f 00001e61 c0065024 c0349110

bf40:00000000 00000002 c78abf48 c78abf48 c0e1e3e0 c78abf60 00000000 38f0cf68

bf60:c78abf88 bec53b88 00000080 000000a2 c0034f88 00000000 0000004d 00000080

bf80:000000a2 c0034f88 c78aa000 00000000 c78abfanc c78abfa0 c0038058 c0037b5c

bfa0:00000000 c78abfbfb0 c0034e2c c003803c fffdfc bec53b88 4001f3e4 00000002

bfc0:00000000 0000004d 00000080 000000a2 00000021 00000021 0000065c 0013db44

bfe0:00000000 bec53b80 400344f4 40035634 80000010 bec53b90 37243027 8cdc6353

回溯:  

[ ](HeapMem_free+0x0/b4 [cmemk])从[ ](发布+0x18c/0x270 [cmemk])

R4 = C76083A0  

[ ](RELEASE +0x0/0x270 [cmemk])从[ ](_fput + 0x60/0x1bc)

[ ](_fput+0x0/0x1bc)从[ ](fput + 0x34/0x38)

R8 = 00000000 r7 = C801C808 R6 = C801C800 R5 = 00000000

R4 = C8076080  

[ ](fput + 0x0/0x38)、从[ ](filp_close+0x6c/0x78)

[ ](filp_close+0x0/0x78)、来自[ ](Put 文件_结构+0x94/0xe8)

R6 = 00000030 R5 = C801C800 R4 = 00007FF7

[ ](Put 文件_struct+0x0/0xe8)、来自[ ](do_exit+0x250/0xa24)

[ ](do_exit+0x0/0xa24)从[ ](sys_exit_group+0x0/0x1c)

[ ](do_group_exit+0x0/bb)从[ ](get_signal_TO_Deliver + 0x3e0/0x42c)

R4 = 00000009  

[ ](get_signal_TO_Deliver + 0x0/0x42c)、来自[ ](do_signal +0x58/0x4e0)

[ ](do_signal_+0x0/0x4e0)、来自[ ](do_notify_resume+0x2C/0x30)

[ ](do_notify_resume+0x0/0x30)从[ ](工作挂起+0x1c/0x20)

代码:1062e003 e1a0c004 ea000001 e1a0c000 (e5900000)

 1>修复递归故障,但需要重新启动!

 

------------------------------------

日志3

 

对齐陷阱:AV_server.out (778) PC=0x000e11c8 Instr=0xe5823000地址=0x0280017e FSR 0x801

无法处理虚拟地址01800180上的内核分页请求

PgD = c0004000

[01800180]*PgD=00000000

内部错误:Oops:5 [#1]

链接的模块:拉拔器 Davinc_MMC MMC_BLOCK MMC_CORE Davinci_EMAC slhc Tun loop NLS_utf8 NLS_ASCII SHA1 MD5 DES DEFLATE CRC32C i2c_EMAC cfq_iosched dimosched libcrc32c CRC_CCITT dm365mmap memqk edmak dr CSL

CPU:0

PC 位于 HeapMem_free+0x40/b4 [cmemk]

LR 位于0x1000

PC:[ ]   LR:[<00001000>]   未被污染

SP:c78afd64 IP:01800180 FP:c78afd74

R10:00000000 R9:00000001 R8:c760e9a8

R7:bf026da0 R6:00000000 R5:c760e9a8 R4:bf026d80

r3:00000001 r2:00000724 r1:c9748000 r0:01800180

FLAGS:nzcv 在模式   SVC_32 段用户上 FIQ 上的 IRQ

控制:5317F

表:86BD0000 DAC:00000015

Process av_server.out (pid:770、stack limit = 0xc78ae258)

堆栈:(0xc78afd64至0xc78b0000)

fd60:         c760e9a0 c78afdc4 c78afd78 bf022ca4 bf022154 00000000 00000000

fd80:bf026d98 c0e04e60 bf026da0 c760e9e0 00000000 00000005 c00b67a8 c0e04e60

fda0:c0e04e60 c0fe16c8 c800ce20 c7080098 00000000 00000000 c78afdec c78afdc8

fdc0:c0097988 bf022b28 c81b5894 c0e04e60 00000000 c801c800 c801c808 00000000

fde0:c78afdfc c78afdf0 c0097c4c c0097938 c78afe1c c78afe00 c0094444 c0097c28

fe00:c78ae000 00007ff7 c801c800 00000030 c78afe4c c78afe20 c00410 c00943e8

fe20:c78afe4c c801c800 c0e22100 c0d3eab0 00000000 00000007 00000000 c78aff50

fe40:c78afe6c c78afe50 c004e518 c004ce8c 00000000 000f4fb0 c78afea0 c78ae000

fe60:c78afe84 c78afe70 c004eda8 c004e2d8 00000000 00000009 c78afebc c78afe88

fe80:c0059d54 c004ecfc c78affb0 c0e222e0 c00561c4 c78ae000 c0034f88 c78affb0

羽0:00000000 c0034f88 c78ae000 00000000 c78aff9c c78afec0 c0037ba4 c0059984

fec0:c78ae000 00000001 c0e222e0 c78afed8 00000009 00000000 00000000 00000000

fee0:00000000 00000001 c78aff14 c78afef8 c0065478 c78aff88 00000000 00000001

ff00:bed42b88 bed42b88 00000008 00000000 c78aff20 c0064f14 35c2839c 00000102

ff20:c780bf20 00000000 00000000 00000000 2e774b4f 00000103 c0065024 c0349110

ff40:00000000 00000002 c78aff48 c78aff48 c0e22100 c01cdf8 00000000 344f91b3

ff60:c78aff88 bed42b88 00000080 000000a2 c0034f88 00000000 0000004d 00000080

ff80:000000a2 c0034f88 c78ae000 00000000 c78affac c78affa0 c0038058 c0037b5c

ffa0:00000000 c78affb0 c0034e2c c003803c fffdfc bed42b88 4001f3e4 00000002

ffc0:00000000 0000004d 00000080 000000a2 00000021 00000021 0000065c 0013e084

ffe0:00000000 bed42b80 400344f4 40035634 80000010 bed42b90 79cdbff5 7a8fa6b9

回溯:  

[ ](HeapMem_free+0x0/b4 [cmemk])从[ ](发布+0x18c/0x270 [cmemk])

R4 = C760E9A0  

[ ](RELEASE +0x0/0x270 [cmemk])从[ ](_fput + 0x60/0x1bc)

[ ](_fput+0x0/0x1bc)从[ ](fput + 0x34/0x38)

R8 = 00000000 r7 = C801C808 R6 = C801C800 R5 = 00000000

R4 = C0E04E60  

[ ](fput + 0x0/0x38)、从[ ](filp_close+0x6c/0x78)

[ ](filp_close+0x0/0x78)、来自[ ](Put 文件_结构+0x94/0xe8)

R6 = 00000030 R5 = C801C800 R4 = 00007FF7

[ ](Put 文件_struct+0x0/0xe8)、来自[ ](do_exit+0x250/0xa24)

[ ](do_exit+0x0/0xa24)从[ ](sys_exit_group+0x0/0x1c)

[ ](do_group_exit+0x0/bb)从[ ](get_signal_TO_Deliver + 0x3e0/0x42c)

R4 = 00000009  

[ ](get_signal_TO_Deliver + 0x0/0x42c)、来自[ ](do_signal +0x58/0x4e0)

[ ](do_signal_+0x0/0x4e0)、来自[ ](do_notify_resume+0x2C/0x30)

[ ](do_notify_resume+0x0/0x30)从[ ](工作挂起+0x1c/0x20)

代码:1062e003 e1a0c004 ea000001 e1a0c000 (e5900000)

 1>修复递归故障,但需要重新启动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否升级编解码器版本并进行检查。

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anuj

    感谢你的答复。

    我已经测试了编解码器 H264ENC.version.02.30.00.06。


    它还会在伺服时间后崩溃。


    我还能做些什么来检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不确定 RDK 3.0,对于 DM36x 的最新版本是5.1和5.0版本,请确认版本以便其他人可以帮助。

    由于这是一个长期运行的问题,在我们先前的项目中运行了几天的编解码器没有崩溃。 我建议您做一些事情、因为您很少进行定制、

    请检查内存泄漏(如果有),在2、4、6小时后的固定间隔内检查可用内存,直到崩溃。 如果存在任何持续的内存泄漏、则应首先修复。

    如果仅运行 av_server,请在 GDB 下尝试。 以便在崩溃时获得所有线程的回扫。

    谢谢、此致、
    Vishwanath Patil