您好!
我已使用客户端应用程序并将 TI NDK 包用于默认网络带宽。配置需要进行哪些更改
1 Gbps 的网络带宽。Vision SDK 中是否有支持1 Gbps 网络带宽的示例?
此致
梅扬克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
马扬克
您使用的 NSP 是什么版本?
NSP 中的客户端应用程序具有 vayu_init.c 文件、 其中定义了 GMACSW_getconfig。 在此函数中、检查您设置的 Mac 连接类型。
pGMACSWConfig->macInitCfg[i]。macConnectionType =?;
理想情况下、应将此连接类型设置为"检测带内"、以便 MAC 可以处理任何链路速度。 但是、如果您的 PHY 将上述限制设置为1000_FULL 模式以使1Gbps 工作。
Prasad、您好!
我正在使用第三方 PHY 在自定义的 TDA2XX 上运行修改后的客户端应用程序。
请在下面找到以下附件:
运行客户端应用程序时 CCS 控制台输出:
2.寄存器 0x4848500c 之后的版本:
3.寄存器0x484900之后的版本: