This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:热应力与寿命之间的关系

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593934/am5726-thermal-stress-vs-lifetime

器件型号:AM5726

您好!

TI 提供了一份有关热应力如何影响嵌入式 CPU 的使用寿命(POH)的优秀白皮书(《计算嵌入式处理器的使用寿命》, http://www.ti.com/lit/an/sprabx4/sprabx4.pdf ),该白皮书非常好地介绍了在设计长使用寿命时如何考虑环境因素。 鉴于本白皮书的发布日期以及我认为这对最新一代 Sitara CPU (AM57xx 器件)有效的内容、是否正确? 当然、这些是计算、不保证数据、但仍然是验证设计和评估现场质量的非常有用的工具。 请确认本文档的有效性。

此致、

Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的问题转给了更有资格回答的人。  他们答复如下:

    本白皮书旨在提供估算产品使用寿命的方法。  使用寿命在很大程度上取决于实际使用条件、如白皮书中的示例所示。  本文中提供的方法考虑了用于估算产品使用寿命的热加速因子。  电压应力以及产品运行频率也会影响估算的产品使用寿命。  如果存在需要估算的特定应用条件、请提供有关使用条件的更多详细信息。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    确切的用例尚未设置、因此现在我们只想确保白皮书中的信息对于 AM57xx 所用的过程仍然有效。 如文档中所述、许多因素都会影响器件的寿命。

    您能否确认白皮书对 AM57xx 仍然有效?

    谢谢、此致、

    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是该主题的专家。 我请我们的质量团队中对此主题更了解的人员回复。

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册中的信息通常适用于 TI 嵌入式处理器、包括 AM57xx。  对于更具体的 AM57xx 数据、TI 计划编写一份包含结温与 POH 曲线的 AM572x 应用手册、以提供比 AM5726数据手册中已提供的 POH 数据更详细的信息。  虽然本应用手册已计划、但尚未设置完成日期。