This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:C5000的任何其他系列 TI 产品是否仍具有 MDK 支持

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597167/tms320c5515-is-there-any-other-series-of-ti-product-from-c5000-still-having-mdk-support

器件型号:TMS320C5515

您好!

我正在尝试在  EVM5515板上运行名为"在 TMS320C5515 DSP 医疗开发套件(MDK)上实现数码听诊器"的文档演示应用。 本文档的链接是 http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sprab38a/sprab38a.pdf 。 在其他论坛中、我被告知此 MDK 已在 TI 内部停产。 C5000的其他产品系列是否仍具有 MDK 支持? 如果我们进行开发、我们需要 TI 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我已将此内容转发给 C5000软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    遗憾的是、C5000上没有对 MDK 的额外支持。 提供有关此旧项目信息的 wiki 页面"按原样"共享、我们计划或提供的其他硬件和软件支持均不在我们的计划范围内。  

    我看到您对其中的数码听诊器部分感兴趣-我不知道其他 TI 小组在这方面开展工作。  

    对于脉动式血氧计、您可以在中搜索"脉动式血氧计" 、您应该会看到一些基于 MSP430和 AFE 的设计。