This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:连接8Gb DDR3 IC

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597154/66ak2h14-interfacing-8gb-ddr3-ics

器件型号:66AK2H14

您好!

我计划将两个8Gb DDR3 IC (器件型号: MT41K512M16HA-125 IT)连接到66AK2h14 KeyStone II 处理器。  

请告诉我是否可以连接8Gb IC。

谢谢、此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    66AK2H14应与两个 MT41K512M16HA 组件连接 、但通过将总线宽度限制为32位、您将失去一些吞吐量。

    此致、

    Bill