请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:66AK2G02工具/软件:TI-RTOS
您好!
我是一名来自数字世界的典型 EE,达到 RTOS 上限。
我们使用的是66AK2G02器件。
我想问您、您是否建议将 TI-RTOS 用于以下应用:
我们想要控制一个60相电动机(我们实际上在汽车中实施该电机,以便使用:-) 我们有一个相当复杂的 Simulink 模型、我们希望在 C66X 上编译该模型。 A15应控制系统、CAN 总线处理、模糊逻辑以及 MotorControl 电路的“内部环路时序”。 我们希望实现100kHz 的控制频率。 PWM 生成和电流 ADC 读取在 K2G 器件之外完成。
最重要的是、我们需要以太网接口(简单的 UDP 就足够了)来监控电机控制数据。
请允许我使用这个出色的论坛来回答这个简单的问题:
我们能否保证 TI-RTOS 在组织其余有效载荷的同时提供精确的100kHz 输出脉冲。 我们是否必须在需要重用 UDP EMAC 驱动程序时使用 TI-RTOS? 您是否更愿意使用裸机代码66AK2G02执行此操作?
非常感谢您的建议、
提前感谢您、
此致、Tobias