This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试使用豹板对25个帧进行编码、但编码帧缺少信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587855/trying-to-encode-25-frames-using-leopard-board-but-the-encoded-frame-has-missing-information

你好!

我正在尝试使用 gstreamer 0.10在豹成像板上运行.264编码器。  我使用的是 ridgrun SDK、并使用 RidgeRun 和 usigned SD 卡提供的默认映像在板上引导内核。

我正在运行以下流水线来对从复合摄像机捕获的视频进行编码、并使用 RTP 流在 UDP 端口上发送编码数据包。

gst-launch -e v4l2src input-src=复合 always-copy=false queue-size=3! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、高度=576、宽度=720、格式=(fourcc) NV12、间距=736、 帧速率=25/1'! 太棒了! dmaiperf print-arm-load=true! 排队! dmaienc_h264 targetbitrate= 6000000 maxbitrate=6000000 ratecontrol = 2编码 preset=2! 排队!  rtph264支付 ! udpsink host=199.200.15.61端口=6666 enable-last-buffer=true

无数据包丢失、延迟最小。 但图像(附在下面)没有清晰的边界。 我想知道管道是否缺少字段或其他内容。 我需要帮助。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/3617.vlcsnap_2D00_2017_2D00_04_2D00_06_2D00_15h46m38s147.JPG

图像未显示我猜中的完整字段。 我需要每秒完成25帧或50字段。 如何实现这一点?

阿萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不是 ridge run SDK 专家、但这可能是您的摄像头传感器调优问题。

    从传感器转储原始数据、并验证原始数据中的图像边界是否平滑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在对视频和比较进行一些研究之后、

    我发现上面提到的管线缺少字段。 它会给我提供奇数或偶数字段。 同时完全拒绝其他字段

    我还使用 codecVISA 工具(h264分析仪)观察了我的视频流、我也通过该工具确认我只能获得单个字段。

    现在、我需要了解为什么会这样?

    请提供指导。

    阿萨德