This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA752:带有错误代码-110的 eMMC 接口

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA752, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586877/linux-dra752-emmc-interface-with-error-code--110

器件型号:DRA752
主题中讨论的其他器件:DRA742TVP5158PMPCSD

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

1.我现在面临 eMMC 接口无法正常工作的问题(错误代码-110、超时)

我使用 SD 卡、即 mmcblk0 来启动我的开发板、在 DTS 中、它配置为&mmc1

我想在我的开发板中访问 eMMC、在 DTS 中、它配置为&mmc2

2.按如下方式记录信息:

================================================================================================================================================

正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x390fe8 ]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe2000,结束位置8ff66c... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.14 (root@louis-VirtualBox)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crossstau-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#12 SMP 优先于2017年4月6日15:46:48 CST
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000de400000处的24 MIB
[0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0x00000000dfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] PERCPU:嵌入式12页/CPU @ef1ad000 s19008 r8192 d21952 u49152
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:389440
[0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUUID=root011ff-02 rw caffstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:13508K/1564672K 可用(6667K 内核代码、364K rwdata、2516K rodata、356K init、293K BSS、 25748K 保留、188416K CMA 保留、757760K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0900084 (9185 KB)
[0.000000].init:0xc0901000-0xc095a000 (356KB)
[0.000000].data:0xc095a000 - 0xc09b5150 (365 KB)
[0.000000].bss:0xc09b7000 - 0xc0a00618 (294 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为31475Hz
[0.000000]构建了以5.90MHz (virt)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0x15c70fb29、max_idle_ns:440795202138 ns
[0.000004] sched_clock:5MHz 时为56位、分辨率为169ns、每4398046511093ns 换行一次
[0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为169ns
[0.000336]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000344] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000787]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000802]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
[0.000809]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000815]更新内核命令行。
[0.000829]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 11.80茂物剪(lpj=59016)
[0.000842] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000936]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000948]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001472]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.001490]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001512]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001523]正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001535]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001547]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001569] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.001774]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001790]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001801] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001837]为0x80008380 - 0x800083d8设置静态标识映射
[0.080047] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
[0.080109]带来了2个 CPU
[0.080121] SMP:总共激活2个处理器(23.60个 BogoMips)。
[0.080128] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.080511] devtmpfs:已初始化
[0.107261] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.108184] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.300301]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.304059] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.304922] NET:注册协议系列16.
[0.305859] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.330221]空闲:使用调速器梯
[0.360245]空闲:使用调速器菜单
[0.368770] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.372762] GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平
[0.400302]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.400313]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.400694] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.400704] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.401286] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.434537] OMAP-DMA 引擎4a056000.dma-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.435665] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.440430] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.44455]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.444628]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.444781]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.444941]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.445220]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
[0.445408] OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU 已注册
[0.447503] SCSI 子系统已初始化
[0.447891] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.447947] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.448019] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.44934] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.460694] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO A、PWM 0、LED 0
[0.532390] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.550584] pcf857x:1-0026的探头失败,错误-121
[0.550844] OMAP_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1修订版0.12
[0.551211] omap_i2c 48060000.i2c:总线2修订版0.12、1kHz
[0.590569] pcf857x:3-0021探头失败,错误-121
[0.590607] OMAP_i2c 4807a000.i2c:总线3修订版0.12 (1kHz)
[0.590968] OMAP_i2c 4807c000.i2c:总线4修订版0.12 (1kHz)
[0.591166] media:Linux media interface:v0.10
[0.591219] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.591259] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.591266] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.591294]已注册 PTP 时钟支持
[0.591322] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.592089] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.592375] OMAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱48842000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
[0.593482]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.604121] NET:注册协议系列2.
[0.604622] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.604694] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.604826] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.604876] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.604907] UP-Lite 散列表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.605097] NET:注册协议系列1.
[0.605369] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.605378] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.605385] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.605391] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.606403]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.608507] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.616333] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.616996] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.617022]注册了钥匙类型 id_resolver
[0.617030]注册了密钥类型 id_legacy
[0.617103] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.619125]退回:池大小:64页
[0.619276] Block Layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 248)(已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要248))
[0.619289]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.619300]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.619330]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.624407] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
[0.627514] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
[0.627526]未找到/ocp/axi@0/PCIe@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
[0.627559] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.627580] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
[0.640311] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.640324] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.640335] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[0.640345] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.640756] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.653584] PCI:总线1:禁用快速背对背传输
[0.653633] IRQ:找不到/ocp/axi@0/PCIe@51000000/中断控制器的 IRQ 域!
[0.65366] IRQ:找不到/ocp/axi@0/PCIe@51000000/中断控制器的 IRQ 域!
[0.653715] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.653730] PCI 0000:00:00.0:条8:已分配[mem 0x20200000-0x202fff]
[0.653742] PCI 0000:00:00.0:栏9:已分配[mem 0x20300000-0x203ffff pref]
[0.653753] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.653766] PCI 0000:00:00.0:bar 7:已分配[IO 0x1000-0x1fff]
[0.653781] PCI 0000:01:00.0:bar 6:已分配[mem 0x20300000-0x2033FFFF pref]
[0.653791] PCI 0000:01:00.0:条0:已分配[mem 0x20200000-0x2021FFF]
[0.653812] PCI 0000:01:00.0:条1:已分配[mem 0x20220000-0x2022FFF]
[0.653832] PCI 0000:01:00.0:条码3:已分配[mem 0x20230000-0x20233fff]
[0.653852] PCI 0000:01:00.0:条2:已分配[IO 0x1000-0x101f]
[0.653873] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.653883] PCI 0000:00:00.0:桥接器窗口[IO 0x1000-0x1fff]
[0.653894] PCI 0000:00:00.0:桥接窗口[mem 0x20200000-0x202fff]
[0.653904] PCI 0000:00:00.0:桥接器窗口[mem 0x20300000-0x203fff pref]
[0.654122] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.654131] PCI 0000:01:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.715873]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.719487] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[0.720362] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[0.721228]控制台[ttyS2]已禁用
[0.721273] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
[1.798601]控制台[ttyS2]已启用
[1.802987] 48066000.serial: tmio 0x48066000处的 ttyS4 (IRQ = 304、base_baud = 3000000)是8250
[1.812713] 48068000.serial: MMIO 0x48068000处的 ttyS5 (IRQ = 305、base_baud = 3000000)为8250
[1.82239] 48424000.serial:在 MMIO 0x48424000 (IRQ = 306、base_baud = 3000000)上的 ttyS8是8250
[1.832078] 4ae2b000.serial:在 MMIO 0x4ae2b000 (IRQ = 307、base_baud = 3000000)上的 ttyS9是一个8250
[1.842121][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.848858] OMAP DSS 版本6.1
[1.852643] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[1.861135] omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
[1.870395]连接器-HDMI 连接器@1:找不到视频源
[1.887484]返修:模块已加载
[1.895752] loop:模块已加载
[1.905336] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.953509] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.959632] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码为0
[2.063485] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待用户访问超时
[2.163485] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待空闲时超时
[2.169715] DaVinci_MDIO:48485000.MDIO 的探测失败、错误-5
[2.176824] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = A4:D5:78:9e:a0:9a
[2.184104] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = A4:D5:78:9e:a0:9b
[2.192427] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[2.199009] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
[2.203543] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[2.209135] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[2.215343] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.22153] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.225834] TVP5158 1-0058:已注册摄像头传感器驱动程序
[2.232298] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.239392] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.253698] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[2.263508] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[2.268524] vip2-s1:端口 B:使用 subdev TVP5158 1-0058进行捕获
[2.275091] vip2-s1:器件注册为 video1
[2.284175] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
[2.364271] ledtrig-CPU:注册后指示 CPU 上的活动
[2.370488] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2.376104] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[2.382983] omap_hwmod:ATL:_wait_target_ready 失败:-16
[2.388609]------ [在此处剪切]-----
[2.390088] hwspinlock_user gatemp:请求了10个 hwspinlocks
[2.391761] NET:注册协议系列10.
[2.402641] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[2.403208] NET:注册协议系列17.
[2.403441]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.403564] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.404103]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.404108]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.404155] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[2.404296] TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.404561]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.451689]警告:CPU:0 PID:6 at drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler + 0x23c/0x368 ()
[ 2.461036] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER2_P3 (空闲):功能访问期间在监控器模式下的数据访问
[2.473172]模块链接在:
[2.476250] CPU:0 PID:6 Comm:kworker/U4:0未被污染4.4.14 #12
[2.482544]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[2.488668]工作队列:kmmcd MMC_rescan
[2.4925]回溯:
[2.494999][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[2.502601] R6:c0861904 R5:00000000 R4:20000193 R3:eecac000
[2.508329][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
[2.515586][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x7c/bb8)
[2.523708] R5:00000093 R4:eecadb70
[2.527314][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[2.536047] R8:c06c452c r7:eedb4810 r6:c08617f4 r5:c0861860 r4:80080003
[2.542823][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x23c/0x368)
[2.551731] R3:eedb4680 R2:c0861920
[2.555343][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu + 0x64/0x164)
[2.564686] R10:eedaf840 R9:c09b440b R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:eedaf8a0
[2.572587] R4:eedb4b80
[2.575142][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
[2.584047] R10:00000000 R9:eeca4000 R8:eec08000 r7:00000000 R6:c0961e44 R5:eedaf8a0
[2.591950] R4:eedaf840
[2.594505][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+bbc/0x194)
[2.603063] R6:c0961e44 R5:eedaf8a0 R4:eedaf840 R3:00000000
[2.608784][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x20/0x30)
[2.617429] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0955424 R4:00000017
[2.623150][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x5c/bb)
[2.631887][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x3c/0x7c)
[2.640270] R8:fa213000 r7:fa212000 r6:eecadd18 r5:c095c8d8 r4:fa21200c r3:eecadd18
[2.648092][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
[2.655606]异常堆栈(0xeecadd18至0xeecadd60)
[2.660677] dd00:0e2c9233 00000000
[2.668891] dd20:65c22580 c0016814 c09ea4a0 0000170d 0e2c91c9 eecaddf8 c07057c4 eeca4000
[2.677102] dd40:00000000 eecadd84 eecadd58 eecadd68 c02a3e14 c0016814 a0000013 ffffff
[2.685312] R8:c07057c4 r7:eecadd4c R6:ffff R5:a0000013 R4:c0016814 R3:c02a3e14
[2.693133][ ](_timer_delay)从[ ](_timer_const_udelay+0x28/0x2C)
[2.701516] R6:c0986e74 R5:eecf8400 R4:0000018a R3:000005c3.
[2.707233][ ](__timer_const_udelay)从[ ](_MMC_START_REQUESD+0x80/0xD8)
[2.716145][ ](_MMC_START_REQUEST)来自[ ](MMC_START_REQUEST+0xf8/0x120)
[2.724877] r7:eecade08 R6:eecaddf8 R5:eecf8400 R4:eecaddf8
[2.730593][ ](MMC_START_REQUEST)、来自[ ](MMC_WAIT_TO_REQ+0x44/0x15c)
[2.739064] R5:eecf8400 R4:eecade44
[2.742672][ ](mmc_wait_for_req)、来自[ ](MMC_WAIT_TO_CMD+0x7c/0x9C)
[2.750969] R8:c07057c4 r7:00061a80 R6:00000000 R5:eecf8400 R4:eecade44 R3:00000000
[2.758792][ ](MMC_WAIT_for_cmd)、来自[ ](MMC_IO_RW_DIC_HOST+0xa4/0x114)
[2.767610] R6:00000001 R5:eecadea7 R4:eecf8400
[2.772274][ ](MMC_IO_RW_DIC_HOST)、来自[ ](SDIO_RESET+0x34/0x6c)
[2.780483] R6:eecf8400 R5:c07057b8 R4:eecf8400
[2.785149][ ](SDIO_RESET)从[ ](MMC_rescan+0x25c/0x2ec)
[2.792572] R4:eecf8658
[2.795128][ ](MMC_rescan)、来自[ ](Process_One_Work+0x128/0x330)
[2.803075] R8:00000000 r7:eeeeafe800 R6:eeca4000 R5:eecf8658 R4:eec5f000 R3:c051c634
[2.810901][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x34/0x4b0)
[2.819023] R10:eeca4000 R9:eeca4000 R8:00000088 r7:eec5f018 R6:eec5f000 R5:00000001
[2.826925] R4:eeca4014
[2.829480][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe0/0xFC)
[2.836730] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0048d08 R6:eec5f000 R5:00000000
[2.844630] R4:eec5e1c0
[2.847184][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[2.854434] r7:00000000 R6:00000000 R5:c004e3c0 R4:eec5e1c0
[2.860149]--[结束线迹9953e47ab65d0278 ]--
[2.865336] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.881543] connectors-HDMI connector@1:无法找到视频源
[2.888220]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.894448]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.900697] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[2.907711] ctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[2.908887] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[2.908967] mmc0:地址0001处的新 SDHC 卡
[2.935677] mmcblk0:mmc0:0001 SD4GB 3.64 GiB
[2.938209] AIC_DVDD:正在禁用
[2.943441] ldousb:正在禁用
[2.947515] mmcblk0:P1 P2
[2.951260] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[2.957998]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.958203][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、195]
[2.958515][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、206]
[2.958518][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、232]错误:0
[2.96170][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、195]
[2.962009][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、223]
[2.973825][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、218]
[2.973829][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、232]错误:0
[2.986652] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.986658][DRIVERS/MMC/CORE/MMC_OPS.c、_MMC_SWITCH、505]
[2.987842][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、572]
[2.987845][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[2.988484][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、572]
[2.988522][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[2.988584][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、572]
[2.989109][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[2.989169][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、572]
[2.989251][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[2.989861][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、572]
[2.989864][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[3.073069]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.079346] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[3.339495][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、540]
[3.345213][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_init_card、1661]
[3.350645][DRIVERS/MMC/CORE/MMC.c、MMC_INIT_CARD、1710]
[3.356173][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_init_card、1714]
[3.361603][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_attach_MMC、2101]
[3.367212] mmc1:初始化 MMC 卡时出错-110
[3.380839][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、195]
[3.387178][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、200]
[3.393237][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、232]错误:-110
[3.400082][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_attach_MMC、2066]
[3.510629] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[3.517316] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有已订购的数据模式。 OPTS:(空)
[3.525493] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
[3.534104] devtmpfs:已安装
[3.537301]释放未使用的内核内存:356K (c0901000-c095a000)
[3.543702]此架构没有内核内存保护。
init:版本2.88正在引导
正在启动 udev
[4.159932] udevd[106]:起始版本182
[4.491211] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[4.540758] remoteproc0:588200.IPU 可用
[4.583749] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[4.623408] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
[4.658223] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[4.658355]连接器-HDMI 连接器@1:找不到视频源
[4.658852]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[4.658856]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[4.658912] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[4.691408] remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并显示错误-2
[4.710873] remoteproc0:无法加载 dra7-ipu1-fw.xem4
[4.717635] remoteproc1:5502000.IPU 可用
[4.743699] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[4.819190] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[4.880219] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[4.886763] OMAP-rproc 40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[4.904134]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[4.918779]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[4.931442] remoteproc2:提供40800000.DSP
[4.939885] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[4.960566] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[4.982152] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
[4.995061] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.004548]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.014172] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[5.094483]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.102690] remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[5.102921] CAN 器件驱动程序接口
[5.160724] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.184201] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[5.193230] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[5.212307] remoteproc3:dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败,并出现错误-2
[5.222264] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.229171] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[5.234462]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.234466]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.234522] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.234708] remoteproc3:加载 dra7-dsp2-fw.xe66失败
[5.260549] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[5.268254] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[5.276297] ALG:skcipcip-ddst:setkey failed on test 5 for ECG-DES-OMAP:flags=100
[5.288261] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.289248] OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[5.290298] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[5.335528]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.341741]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.354765] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.362297] connector-HDMI connector@1:Failed to find video source (5.362297] connector-HDMI 连接器1:无法找到视频源)
[5.641337] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
[5.85177] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
[5.883978] e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 3.2.6-k
[5.889840] e1000e:版权所有(c) 1999 - 2015英特尔公司。
[5.896033] e1000e 0000:01:00.0:启用设备(0140 -> 0142)
[5.903538] e1000e 0000:01:00.0:中断限制速率(单位/秒)设置为动态保守模式
[5.914061] remoteproc1:加电5502000.IPU
[5.914332] e1000e 0000:01:00.0 0000:01:00.0 (未初始化):初始化 MSI-X 中断失败。 返回到 MSI 中断。
[5.935257] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小3484972
[5.942248] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[6.010132] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[6.017199] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[6.020335] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x3b
[6.030111]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.040148]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.047643] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
[6.047936] e1000e 0000:01:00.0 eth2: Registered PHC Clock
[6.047944] e1000e 0000:01:00.0 eth2:(PCI Express:2.5GT/s:宽度 x1) 88:88:88:88:88:87:88
[6.047950] e1000e 0000:01:00.0 eth2:英特尔(R) PRO/1000网络连接
[6.047968] e1000e 0000:01:00.0 eth2:Mac:3、PHY:8、PBA 号:FFFFFF-0FF
[6.049619] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.050097] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.050541]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.050545]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.050591] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.112534] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为929770
[6.125848] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[6.131753] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[6.137679] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
[6.199382] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[6.206042] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[6.206782] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x36
[6.206970] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x37
[6.207115] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x3b
[6.234632] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.241512]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.252329]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.258771] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.461766] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.46981] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[6.46977]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.46972]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.469800] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.477976] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 59探测服务 rpmsg-DCE
[6.479453] rpmsg_RPC rpmsg3:使用 src 1024 dst 59探测服务 rpmsg-dc-dsp
[6.480546] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 8
[6.480580] rpmsg_RPC rpmsg3:已发布函数= 8
[6.483253] connector-HDMI connector@1:Failed to find video source ([6.483253]接头-HDMI 接头1:无法找到视频源)
[6.484086]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.484090]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.484142] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.545790] connectors-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.552249] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
[6.554042]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.554046]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.554100] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.578890] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.584894] pinctrl-single 4a003400.pinmux:4806a000.serial;已请求引脚4a0037d0.0、无法申请4ae3c000.can
[6.584901] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:PIN-244 (4ae3c000.can)状态-22
udevd[416]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh '/etc/udev/scripts/mount.sh:无此类文件或目录[6.58499] pinctrl-single 4a003400.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的组 dcan1_pins_sleep 请求引脚244 (4a0037d0.0)
[6.584914] c_CAN_platform 4ae3c000.can:应用设置时出错、反向返回


[6.585754] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=356)
[6.586914] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
[6.586942] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1启用平台模式
[6.586951] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[6.668981]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.66964] SCSI host0:AHCI
[6.670012] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 346
[6.686391] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[6.693652]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.701574] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.709251] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.716255]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.722912]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.729354] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.769788] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[6.776016] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.782710]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.790353]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.790913][DRM]在次要0上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[6.805068] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.813029] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.820345]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.826629]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.832883] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
duevd[438]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh '/etc/dev/scripts/mount.sh:没有此类文件或目录

[7.082403] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.089128]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.095349]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.101599] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.283285]连接器-HDMI 连接器@1:找不到视频源
[7.283616] dwc3 48910000.usb:注册 ULPI 接口失败
[7.283648] dwc3:48910000.usb 的探测器失败,错误-110
[7.307677]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.313979]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.320264] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.33564] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[7.341494] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[7.350179] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00010010
[7.358988] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 467、IO 内存0x48890000
[7.366004]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.369803]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[7.375305] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[7.375498] connector-HDMI connector@1: failed to find video source ([7.375498] connector-HDMI 连接器1:找不到视频源
[7.375963]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.375968]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.376018] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.406056] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号2
[7.413844] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[7.422869]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.426690]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[7.431058] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[7.431121] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.432151]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.431525]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.431570] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.4618] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号3
[7.469801] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC 参数0x0220f04c HCI 版本0x100奇数0x00010010
[7.478706] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 468、io mem 0x488d0000
[7.485658]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.489455]集线器3-0:1.0:检测到1个端口
[7.493770] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.493779] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[7.493794] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号4
[7.493883] USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[7.521864]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.522003]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.522039]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
[7.544707]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.551014] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.558139] connector-HDMI connector@1:找不到视频源
[7.564899]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.571107]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.577404] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[16.673509] ata1:软复位失败(第1个 FIS 失败)
[26.683506] ata1:软复位失败(第1个 FIS 失败)
udevd[106]:worker [131] timeout、kill it

udevd[106]:序列1880"/devices/platform/44000000.ocp/4a140000.sata 已被终止

[37.617806] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
启动 Bootlog 守护程序:bootlogd。
[37.701184]随机:通过49位熵读取 DD urandom
ALSA:正在恢复混频器设置...
/usr/sbin/alsactl:load_state:1729:找不到声卡...
2015年9月3日18:41:00 UTC
/etc/rcS.d/S98_AB_auto_execution.sh:第17行:/proc/irq/301/smp_affinity:无此类文件或目录

2017.03.03中午12:00

此版本适用于 J6
[AB_server.c、AB_BOOT_FINISH、130] AB 引导成功、拉高 GPIO
[AB_server_c、AB_BOOT_FINISH、150] AB 启动成功、拉高 GPIO 完成
[AB_server.c、get_CB_hardware_version、174]等待 CB 发送 HW 版本


[AB_server.c、get_CB_hardware_version、178]读取 CB HW 版本(1)字节


版本[0]:0
版本[1]:0
版本[2]:0
版本[3]:0
版本[4]:0
版本[5]:0
版本[6]:0
版本[7]:0
版本[8]:0
版本[9]:0
版本[10]:0
version[11]:0
版本[12]:0
版本[13]:0
版本[14]:0
版本[15]:0
[ab_server.c、main、304] ab_server:版本


[ab_server.c、main、310]______ 错误_________ AB 验证 CB 硬件版本失败
/usr/local/bin/set_unused_gpio_input:第14行:echo:write error:device or resource busy
/usr/local/bin/set_unused_gpio_input:第15行:/sys/class/gpio/gpio161/direction:无此类文件或目录
初始化:输入运行级别:5.
正在配置网络接口... [54.670940] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[54.67633] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[54.6845] libphy:找不到 PHY 48485000.MDIO:02
[54.689362] net eth0:在从器件0、ERR -19上找不到 PHY "48485000.MDIO:02"
[54.702838] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
udhcpc (v1.22.1)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
[61.693512] ata1:软复位失败(第1个 FIS 失败)
[61.698418] ata1:将 SATA 链路速度限制为1.5Gbps
无需租赁、可用于背景
完成。
正在启动系统信息总线:dbus。
找不到 UIM SYSFS 节点
启动 telnet 守护程序。
启动 tipclad 守护程序
在主机上启用 GateMP 支持

已打开日志文件:lad.txt

numProcessors = 5 id = 0 baseId = 0

衍生守护程序:/usr/bin/lad_dra7xx


正在启动 rpcbind 守护程序...完成。
正在创建 NFS 状态目录:完成
起始状态:完成
在内核中未启用 NFS 守护程序支持
启动 syslogd/klogd:完成
正在启动 thttpd。
正在启用散热区...
正在停止 Bootlog 守护程序:bootlogd。

root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#[66.913507] ata1:软复位失败(器件未就绪)
[66.918591] ata1:重置失败、放弃

root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~# cat /proc/partitions
主要次要#blocks 名称

1 0 4096 ram0
1 1 4096 ram1
1 2 4096 RAM2
1 3 4096 ram3
1 4 4096 ram4
1 5 4096 ram5
1 6 4096 ram6
1 7 4096 ram7
1 8 4096 ram8
1 9 4096 ram9
1 10 4096 ram10
1 11 4096 ram11
1 12 4096 ram12
1 13 4096 ram13
1 14 4096 ram14
1 15 4096 ram15
179 0 3817472 mmcblk0
179 1 63488 mmcblk0p1
179 2 3752960 mmcblk0p2
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~# cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
时钟:0Hz
VDD:0 (无效)
总线模式:2 (推挽)
芯片选择:0 (无关)
功率模式:0 (关闭)
总线宽度:0 (1位)
时序规格:0 (传统)
信号电压:0 (1.80 V)
驱动程序类型:0 (驱动程序类型 B)
root@WNC-J6:~#

================================================================================================================================================

3. DTS 配置:  

================================================================================================================================================

mmc2{(&M)

状态="正常";
VMMC-SUPPLY =<&EVM_3V3_SW>;
总线宽度=<8>;
// pinctrl-names ="默认值"、"hs"、"DDR_3_3V";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&mmc2_PINS_DEFAULT>;
#if 0
pinctrl-1 =<&mmc2_PINs_h>;
pinctrl-2 =<&mmc2_PINs_DDR_3_3V &mmc2_iodelay_DDR_3_3V_conf>;
#endif
MMC-DDR-1_8v;
};

================================================================================================================================================

可以给我一些调试方法吗? 感谢您考虑我的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您能否澄清几个问题:您使用的 SDK 版本是什么?
    它是否也是定制板? 如果是、MMC 引脚与 DRA7X EVM 之间有何差异?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我的 SDK 为3.00.00.03
    2.我们使用的 eMMC 引脚:
    焊球编号:J4 MMC2_DAT0 <---- > eMMC 数据0
    焊球编号:J6 MMC2_DAT1 <---- > eMMC 数据1
    焊球编号:H4. MMC2_DAT2 <---- > eMMC 数据2.
    焊球编号:H5 MMC2_DAT3 <---- > eMMC 数据3.
    焊球编号:K7 MMC2_DAT4 <---- > eMMC 数据4.
    焊球编号:M7 MMC2_DAT5 <---- > eMMC 数据5.
    焊球编号:J5 MMC2_DAT6 <---- > eMMC 数据6.
    焊球编号:K6 MMC2_DAT7 <---- > eMMC 数据7
    焊球编号:H6 MMC2_CMD <---- > eMMC CMD
    焊球编号:J7 MMC2_CLK <---- > eMMC CLK
    焊球编号:C1 GPIO4_7 <---- > eMMC RST_N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已将您的问题转交给 MMC 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您能告诉我们以下详细信息吗:

    1.它是定制板吗?
    2.您有与 TI EVM 相同的 PMIC 还是不同的 PMIC?
    3. DTS 文件中是否正确定义了稳压器连接? 例如、VMMC-SUPPLY =<&EVM_3V3_SW>;这是正确的吗?
    此外、您还保留了 MMC-DDR-1_8v;但删除了相同的 pinctrl、如果您不想使用 DDR 模式、请也删除此字符串或将 pinctrl 添加回。

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RK、

    它是定制板。

    我们使用不同的 PMIC

    详细信息
    ===================================================================================================
    DTSI 文件
    ===================================================================================================

    mmc2:MMC@480b4000{
    兼容="ti、dra7-hsmmc"、"ti、omAP4-hsmmc";
    REG =<0x480b4000 0x400>;
    中断= ;
    ti、hwmds ="mmc2";
    TI,需要特殊重置;
    DMA =<&sdma_Xbar 47>、<&sdma_Xbar 48>;
    dma-names ="TX"、"Rx";
    STATUS ="禁用";
    #if 0
    SD-UHS-SDDR25;
    SD-UHS-SDDR12;
    MMC-HS200-1_8v;
    MMC-DDR-1_8v;
    #endif
    };

    ===================================================================================================
    DTS 文件
    =================================================================================================== \

    sysen1:sysen1{
    /* PMIC_Regen_3V3 */
    电脑控制器名称="sysen1";
    稳压器启动;
    稳压器常开;
    };


    EVM_3V3_SW:fixedreguler-EVM_3V3_SW{
    兼容="稳压器固定";
    稳压器名称="EVM_3V3_SW";
    VIN-SUPPLY =<&sysen1>;
    稳压器最小微伏=<3300000>;
    稳压器最大值微伏=<3300000>;
    };



    mmc2_PINS_DEFAULT:mmc2_PINS_DEFAULT{
    pinctrl-single、pins =<
    0x9C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A23.mmc2_clk */
    0xb0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_CS1.mmc2_cmd */
    0xA0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A24.mmc2_data0 */
    0xa4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A25.mmc2_data1 */
    0xa8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_a26.mmc2_data2 */
    0xac (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A27.mmc2_dat3 */
    0x8c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A19.mmc2_dat4 */
    0x90 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A20.mmc2_data5 */
    0x94 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A21.mmc2_dat6 */
    0x98 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1) /* GPMC_A22.mmc2_dat7 */
    >;
    };


    mmc2{(&M)
    状态="正常";
    VMMC-SUPPLY =<&EVM_3V3_SW>;
    总线宽度=<8>;
    // pinctrl-names ="默认值"、"hs"、"DDR_3_3V";
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&mmc2_PINS_DEFAULT>;
    // pinctrl-1 =<&mmc2_PINs_h>;
    // pinctrl-2 =<&mmc2_PINs_DDR_3_3V &mmc2_iodelay_DDR_3_3V_conf>;
    // MMC-DDR-1_8v;
    };


    4.我删除了 MMC-DDR-1_8v、但它无法正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请附加您正在使用的 DTS 和 dtsi 文件。

    还要连接显示 eMMC 连接的电路板原理图、必须显示到 VDD 和 IO 线路的电压连接。

    该卡的型号是什么? 是 eMMC 4.5还是5.X 卡?

    此致、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RK、

    1.我使用的 DTS 和 DTSI

    e2e.ti.com/.../dra7_2D00_evm_2D00_030003.dts.txt

    e2e.ti.com/.../1122.dra7.dtsi.txt

    2.采用 eMMC 配置的电路板原理图

    我们的 eMMC 芯片是"MTFC8GACAEDQ-AIT"、 SDR/DDR 模式、时钟速度高达52MHz、 HS200/HS400模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RK、

    还有其他建议吗?

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原理图、DTS 中与 mmc2节点相关的所有内容似乎都是正确的。
    能否启用 CONFIG_MMC_DEBUG=y 并共享日志(dmesg)?
    如果日志缓冲区不足、您可以在 uenv.TX 文件中添加"log_buf_len=2M"以启动 args。

    您也可以选择将 VMMC_aux-supply =<1.8V 固定稳压器>添加到 mmc2节点(EVM 文件中也缺少该节点)。

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RK、

    最后、eMMC 可以在 J6和 J6 Eco 上正常工作(GLSDK 3.00.03)。

    当 CMD6在 MMC 初始化进程(EXT_CSD_CACHE_CTRL)之间执行时、我将超时值从250ms 修改为1000ms。

    由于 MMC 初始化过程不会限制完成的时间、我想再次确认它是否有任何副作用?

    BRS

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    cmd6超时值来自卡的 ext_CSD 寄存器。

    您也可以在卡的数据表中查看此信息、请参阅下面的 Micorn 8 GB 卡、值= 0x19 = 25 * 10ms = 250ms。

    因此、在这种情况下、根据卡制造商、所有开关命令都应在250ms 内完成。

    您应该将此行为通知卡供应商。 在较旧的内核版本中,默认情况下不启用 cache_CTRL (cache_EN),而在4.4中,如果超速缓存大小大于0,则默认启用 cache_CTRL (cache_EN)。

    但是、这不应产生任何副作用(除了在最大等待1000ms 之外)。  

    此致、
    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来快照没有显示,请再次插入(请参阅 ecsd reg 中的 generic_cmd6_time)

    RK