主题中讨论的其他器件: AM3352、 TPS65910
工具/软件:Linux
您好、先生、
我正在尝试在我们基于 AM3357的定制板上启动以太网。
在我第一次尝试期间、我 无法检测到用于在引导 Linux 时失败的 PHY 和以太网活动、 但现在我可以看到以太网上的活动指示灯亮起、但当我在 ifconfig 中看到时、我无法获得 eth0接口。
为了达到这一点、我在"processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_CPSW_User's_Guide 上进行了以下配置
[*]德州仪器(TI)器件 <> TI 达芬奇 EMAC 支持 TI 达芬奇 MDIO 支持 TI 达芬奇 CPDMA 支持 -*- TI CPSW 开关 PHY SEL 支持 TI CPSW 交换机支持 [] TI 通用平台时间同步(CPTS)支持
在这里我还想说的是、在我使用获取 eth0之前、我能够看到使用 devmem2的以太网寄存器存储器
但是、现在我无法获取这两者
这就是我在尝试查看寄存器存储器时得到的结果
root@AM335x-EVM:/lib/modules/4.4.19-gdb0b54cdad/kernel/drivers/net/ethernet/ti
devmem2 0x4a101000
/dev/mem 已打开。
映射到地址 bb6f80000的内存。[ 1167.206494]未处理故障:外部 abo
在 bb6f80000处的非线性取回(0x1018)上的 RT
[1167.218496] PgD = edaac000
[1167.221228][b6f80000]* PgD=ad92f831、* Pte=4a101303、* Ppte=4a101a33
[1167.227807] EDMA 49000000.EDMA:dma_cerr_handler:不带 er 的错误中断
ROR 事件!
总线错误(转储内核)
请有人帮助我
此致、
Sachin