主题中讨论的其他器件:TRF7970A
工具/软件:Linux
大家好、
我正在使用:
->由 DLP 提供的 trf7970a EVM。
->trf7970a.c:TI 提供的驱动程序。
-> Neard 在应用级别。
我能够通电、并使用测试适配器二进制文件作为启动器进行轮询。
检测到标签并停止轮询。
结果如下:
nfctool -l
nfc0:
标签:[ tag0 ]
设备:[]
协议:[Felica MIFARE ISO-DEP NFC-DEP ISO-15693]
已通电:是
RF 模式:启动器
LTO:150
RW:15
Mux:2047
但是./test-tag list:此命令未列出任何内容,因此无法使用此二进制文件读取/写入标记。
此外、写入标签会导致错误"NFC 标签未找到"。
我也找不到链接/org/neard/nfc0或/org/neard/nfc0/tag0.
有人可以帮我解决这个问题吗?