This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:"DSP/BIOS 未定义符号"HWI_xxx"用于 expression"此错误是否已在更新的 DSP/BIOS 构建中修复?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570211/rtos-dsp-bios-undefined-symbol-hwi_xxx-used-in-expression-has-this-error-been-fixed-in-a-newer-dsp-bios-build

工具/软件:TI-RTOS

https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/510731

我想知道 DSP/BIOS 中的这个文件问题是否已在以后的版本中修复。

我目前正在使用5.41.13

谢谢

维克多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误 SYSBIOS-217仍处于打开状态。 我正在与所有者核实状态。 我将在星期一通知您。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此错误尚未解决。 它已被接受、但尚未承诺发布特定版本。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 CCS v6、BIOS 5.42.1.09、编译器 TI v15.12.3.LTS 中遇到相同的问题、在.tcf 文件中定义的符号未找到、但无法按照参考链接中所述的方式进行修复。 此外、尝试修改.H28文件也不有用、因为每次我构建项目时都会覆盖这些文件。

    我正在评估我们产品的 CCS 升级、但遇到了困难。

    我不是说 CCS 版本。 是否可以在平均时间内做任何事情来继续发展?

    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以为此问题创建新主题吗? 您还应粘贴指向此主题的链接、并指出您的问题与此主题相关。

    谢谢、

    Steve