This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:J6支持 eMMC5.0 -处理器 SDK Linux Automotive

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: J6EVM5777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597162/linux-dra750-emmc5-0-support-with-j6---processor-sdk-linux-automotive

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:J6EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

DRA7x (处理器 SDK Linux Automotive)是否支持 EMMC5.0?

目前我们使用的是支持4.51的 EMMC、但对于电源问题、我们应该切换到支持 eMMC 5.0的 EMMC。

请告诉我我们是否可以将 eMMC 5.0与 DRA7x 配合使用。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、James Lee

    看起来版本是4.5

    "完全符合 JC64 MMC/eMMC 中定义的 MMC/eMMC 命令/响应集
    标准规范、v4.5。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、

    是的、在 J6 TRM 和 Processor SDK Linux 汽车数据手册中、它是 eMMC v4.5、但我想知道是否有任何可能支持 v5.0、因为我可以看到 DM37xx 和 AM 系列已经支持这个版本。
    我想知道1)如果完全不可能通过 J6支持 eMMC v5.0或者2)在 SDK 中进行一些小的修改是可能的、或者3)在 SDK 中也是可能的。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    V5.0与 v4.5向后兼容。 因此、我认为我们可以使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我想您可以将 eMMC v5.0与 J6器件一起使用、但与 v4.5相比、您将无法使用 v5的新功能。 J6 Linux 驱动程序支持 v4.5

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Data_Sheet

    下面的 e2e 线程讨论了 eMMC v5与 J6的用法:

    e2e.ti.com/.../586877

    另请参阅以下指针:
    e2e.ti.com/.../508056
    e2e.ti.com/.../545614

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    那么、除了 v5.x 的新功能之外、我们还可以将 eMMC v5.x 与最新的 Processor SDK LA 配合使用、以进行引导和正常存储操作、而无需修改、或者仍然需要在 PSDKLA 中进行一些修改(例如时序等)吗?

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我认为应该执行一些移植工作、具体取决于您的 eMMC v5.x 定制板和 eMMC v4.51 DRA7x TI EVM (j6evm5777)之间的差异。

    DRA7x TI EVM 随附 MTFC8GLWDM-3M HS200 v4.51 eMMC 器件、该器件连接在 MMC2上、电压电平为1.8V、支持 HS200速度模式。 最新的 PSDKLA 3.02为该配置提供支持。

    另请参阅以下指针:
    e2e.ti.com/.../575820
    e2e.ti.com/.../2135526

    此致、
    帕维尔