This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:OMAP-L137 \RESET 输入上拉电阻器

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596348/omap-l137-omap-l137-reset-input-pull-up-resistor

器件型号:OMAP-L137

OMAPL137中的\RESET 输入(G3)不包含内部下拉或上拉。 omapl137的评估原理图包含一个10k Ω 上拉电阻(第10页 、http://support.spectrumdigital.com/boards/evmomapl137/revd/files/EVMOMAPL137_Schematics_RevD.pdf) 

我的问题是、如果我按照附件中的说明配置了\reset 输入、您是否建议添加10k Ω 上拉电阻(R4)? OMAPL137 IC 使用与电路板上的与与门相同的+3.3V 电源。 (请忽略附件中未连接的引脚)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、OMAP-L137的复位输入需要一个外部上拉电阻器。 您还可以参考以下主题以更好地理解。

    e2e.ti.com/.../363580

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 R4和栅极都连接到同一电源轨、因此只有当栅 极输出为开漏型而不是推挽式时、才需要 R4。

    但是、在调试原型时、具有灵活的构建选项(如未安装的电阻器)通常很有用。

    此致、Jon。