请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
我正在使用 SYSBOOT 序列"10000"(XIP -> UART0 -> EMAC1 -> MMC0)、我们的引导设备是 MMC0。
我知道 EMAC1引导需要4.5分钟才能放弃尝试其他线程。
因此、我 移除了电路板上的以太网 PHY 器件、但 EMAC 启动仍尝试了4.5分钟。
即使没有 PHY 器件、EMAC 引导是否也会尝试启动序列? 是否有任何条件可以快速跳过此操作?
除了当前硬件中的引导序列"10000"、我们别无选择。
如果有任何建议、我们将不胜感激。
此致、
Luke