请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 尊敬的支持团队:
我是 MatrixComSec 的高级软件开发人员。
在我们的新产品设计中、我们需要使用 GPMC 接口将总共6个器件(1个 NAND 器件和5个 DSP)连接到 AM3352。 在学习 AM3352的技术参考手册后、我们发现总共可以将7个器件连接到 AM3352 (CS0至 CS0)的 GPMC 接口。 但是、在本技术参考手册的"GPMC 特性和设置"一节下面给出了一条声明、如下所示。
"支持的器件类型:多达四个 NAND 或 NOR 协议外部存储器或器件"。
我们的查询是:
1) 1)我们能否仅在 GPMC 接口上连接4个器件、还是可以实际连接6个器件? 请详细说明。
我们要求紧急答复我们的问题,因为我们需要根据我们得到的答复立即作出决定。
此致、
Rajdeep Vaghasia